This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:CMRR 输入参考(RTI)是什么意思?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168853/ina826-what-does-cmrr-referred-to-input-rti-mean

器件型号:INA826

尊敬的放大器团队:

CMRR 是差分增益与共模增益之比。 数据表显示它以输入为基准。 此处、输入指的是什么意思?

此致、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaury、

    CMRR 以输入为基准、RTI、表示 它是以输入失调电压(Vos)随输入共模电压(Vcm)变化的比率进行测量的。  

    因此、CMRR ~ CHANGE_VCM/CHANGE_Vos 而不是 CMRR ~ CHANGE_VCM/CHANGE_Vout、其中 CHANGE_Vos=CHANGE_VOUT/增益。

    下面请参阅测量 G=1和 G=11时的 CMRR 的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek! 明白了。 如果我们使用20log (Ad/ACM)公式计算 CMRR、它将为我们提供相同的值。 ACM 不 依赖于仪表放大器的增益。 这就是增加差分增益可提高 CMRR 的原因。