This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:我们是否可以直接替代 TLC2272?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272, TLV9362, TLV9162, OPA2992, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168472/tlc2272-do-we-have-drop-in-replacement-for-tlc2272

器件型号:TLC2272
主题中讨论的其他器件: TLV9362TLV9162OPA2992TLV9062

你(们)好。

我们是否可以直接替代 TLC2272 TSSOP-8? BW 需要>10MHz

我在 TI.com 上搜索、 似乎没有在器件中丢失。

非常感谢  

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9162、TLV9362、OPA2992;但全部无库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    正如 Clemens 提到的、TLV9162、TLV9362和 OPA2992是我们最新推出的可替代器件、如果5.5V 电源可接受、TLV9062是 TSSOP-8中提供的10MHz 器件

    最棒的
    Jerry