This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA376:关于 OPA376AIDCKR 的使用

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170009/opa376-regarding-usage-of-opa376aidckr

器件型号:OPA376

请检查并通知我们是否可以使用运算放大器器件型号 :OPA376AIDCKR  、方法  是将+3.3V 和-3.3V 连接为规范中的工作电压、它被称为2.2至5.5V 或±1.1至±2.75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murari、

    "工作电压"是什么意思? 建议的最大电源电压为+/-2.75V。 当施加更高的电源电压时、您将自行承担相关风险。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在±3.3V 时使用该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Kai 所述、由于 OPA376的额定最大电源电压为+/-2.75V (或5.5V 单电源)、因此所有数据表的最大/最小规格限制不适用于+/-3.3V 电源。 话虽如此、OPA376的绝对最大电源电压额定值为7V (或者+/-3.5V)、所以此部件将像一个运算放大器一样工作、但是在25°C 时其10年的预期寿命有可能被缩短。 此外、我们无法向您提供有关参数变化的更多详细信息、因为我们尚未在+/-3.5V 电源下进行任何测试或表征。  因此、您需要自行评估高电压电源下的 OPA376性能、并了解 OPA376可靠性降低所涉及的风险-在高环境温度下尤其如此。