This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:仅在连接负载时才会出现失真/噪声。

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM675, LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169602/lm675-distortion-noise-only-when-load-is-connected

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: LM1875

大家好、我有下面的电路。 1个反相放大器和1个同相放大器:

当未连接负载(或较大的 R 负载)时、电路工作正常。 但是、 当我连接一个16 Ω 高功率电阻时、信号失真、如视频所示:

e2e.ti.com/.../VID_2D00_20221108_2D00_WA0006.mp4

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ismail、

    我对您的 LM675电路有几个问题:

    1. BATT 电压电平是多少?
    2. 输入信号、频率、电压、波形类型等的特征是什么? 很难在视频中将它们输出出来。
    3. 同样、预期的输出信号特性是什么?

    从视频中可以看到 、当在输出端添加16 Ω 负载时发生的失真看起来像是调制预期输出信号的高频振荡。 使用和不使用16欧姆负载时、在某个中等范围或其他直流电平下对输入进行相同的负载测试。 看看您是否获得了该条件的失真波形。

    如果发生高频振荡、则可能无法正确补偿电路。 您如何确定所示的每个 LM675输入之间连接的串联 RC 网络?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、  

    添加到 Thom 的注释。  LM675是一款解补偿运算放大器、适用于10V/V 或更高配置下的增益、请参阅以下链接。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/186539/lm675-spice-model-or-equivalent?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM675%2525252525252520simulation#

    我还注意到、当16Ω Ω 负载时输出信号失真时、两个输入信号也失真。 很难从视频中看到输出电压振幅、请向我们发送屏幕截图和/或描述输出摆幅和频率。  

    我还听到负载接合时发出嗡嗡声。 您能告诉我们嗡嗡声是从哪里产生的吗? 48Vdc 能否提供 16Ω μ A 负载或类似负载、而不会在%load_regulation 中发生显著变化。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1.电池电压为0V 时、它来自 PSU

    2.我有一个 Wien 桥式振荡器通过缓冲器馈送运算放大器输入。 20V、700Hz、正弦波

    我预计每个运算放大器在700Hz 时的输出为40V、增益为2。 我需要一个80Vp-p 差分输出

    噪声看起来是330kHz、这是我的48V 电源的开关频率。

    至于 RC 网络、我从 LM675的数据表(第9页)中获取。 实际上、我没有看到它在 PCB 上或不在 PCB 上的差异、因此我将 组件取下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您提供的链接对我无效。 我在对 Thomas 的回复中添加了一些信息。

    您在视频中看到的黄色和蓝色波形是每个运算放大器的输出、红色波形只是示波器的数学函数、有所不同。

    正确、当负载连接时、会出现一些嗡嗡声。 我不确定它来自何处、我认为它来自运算放大器-而不是48V 电源。 48V 电源为350W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    感谢您提供的所有信息。 我怀疑关键点是噪声很可能是电源纹波通过 LM675输出、而不是振荡。  LM675的电源抑制比(PSRR)几乎保持在330kHz、在这种情况下、V+或 V-引脚上的任何噪声都将直接通过运算放大器耦合到其输出端。 数据表图7显示了 LM675的 PSRR 与频率性能间的关系、但输出频率仅为20kHz、因此我们不知道在 330kHz 时 PSRR 会有多低。

    16 Ω 电阻器对 LM675输出的负载更大、因此需要电源提供更多电流。 驱动负载的 LM675的电流需求可能会增加、电源纹波可能会增加。 您的原理图未显示在为 LM675供电的+48V 电源上使用的电源旁路电容器。 LM675 V+引脚与地之间需要连接一个阻抗极低且频率为330kHz 的有效旁路电容器。 如果它不是有效的旁路、则纹波有一个到 LM675输出的自由通道!

    请告诉我们您在 LM675 V+引脚处将什么用作电源旁路电容器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    1nF 在330kHz 下的电容抗过高、无法有效工作、330uF 电容器也可能具有太多的自感(ESL)、无法在该频率下有效工作。 尝试使用一个大约47nF 或100nF 的电容器、该电容器恰好从 LM675 V+引脚接地。 看看这是否有助于降低耦 合到 LM675输出的电源噪声。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、  

    我不知道为什么您无法访问上一个链接。 无论如何、我剪切并通过该链接的最后两个回复、其中讨论了欠补偿运算放大器的最小增益。  

    [引用 userid="531280" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169602/lm675-distortion-noise-only-when-load-is-connected/4400731 #4400731"] 48V 电源为350W。

    Thom 已在本部分中讨论过。 请确保48Vdc 的纹波电压较低、48Vdc 电源经过良好的去耦。 请将16Ω Ω 负载直接施加到48Vdc 电源轨上、并监控%Load 调节、纹波电压幅度和电流的变化。 如果48Vdc 具有低纹波和稳定的电压源、则 LM3548的输出应以类似的方式运行(看起来不像振荡、LM3540的 PSRR 与频率之间的关系有点差)。  

    从视频中可以看到、噪声输出跟随具有增益的输入信号。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ismail、

    我认为、当您用手触摸示波器探头时、示波器显示噪声是完全正常的。 这甚至会使最稳定的电路看起来不可稳。 您的身体像接收天线一样、可接收环境中各种 EMI、通过触摸电路(示波器探头)、您可以将此 EMI 直接注入电路(示波器探头)。

    我想用具有 Spice 模型的更现代的 OPAMP 构建电路。 LM1875或其中之一:

    https://www.ti.com/de-de/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html

    Kai