This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167133/afe031-afe031

主题中讨论的其他器件:AFE031

你(们)好

我想知道、是否可以同时启用 Tx 和 Rx。

BR

HK Woo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、

    AFE031设计为在半双工模式下运行、Tx 和 Rx 信号都可以在发送器和接收器之间进行通信、但无法同时运行(仅两条用于通信和协议的电力线非常简单)。 因此、如果一个站点传输通信信号、则其他站点只能侦听、反之亦然。 这与对讲机通信方法类似。  

    全双工 PLC 控制器能够同时在 Tx 和 Rx 模式下运行(同时进行双向通信)、但我们没有适用于应用的最新控制器。 直拨电话是全双工模式操作的一个示例。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为我没有清楚地解释。 我不想具有全双工功能。 我只想通过 MCU 的 RX 输出来监控 Tx 信号。 MCU 仅使用比较器来检测出现的任何交流信号。 就是这样

    有机会吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、  

    当 AFE031通过电力线(直流或交流电力线)传输 Tx 信号时、连接到电力线的所有接收器都能够接收信号。 例如、您有一个发送器和3个接收器以特定频率运行。 如果发送器广播了任何消息、则拨打特定频率的所有接收器都可以接收广播信号。如果接收器中有一个想要广播消息(现在是发送器)、则其他3个用户可以收听和接收消息。  

    MCU 用于解调传入信号、例如 FSK 调制、首先 AFE031必须接收信号、然后必须对传入信号进行滤波(必须是特定频段)、然后由 MCU 的 ADC 转换接收到的信号。 对于 FSK 调制、调制信号采用二进制格式。 一旦接收到足够的位模式、MCU 就可以将二进制数转换为消息中的字母或数字。    

    不清楚您要问什么。 比较器必须比较基准信号、例如电压或位模式或消息等。 传入信号通常是 PLC 通信中调制正弦波的特定频率、在 FSK 调制示例中以零或一表示。 MCU 必须通过 ADC 读取特定频率。 然后才能解码传输的消息。 如果发送器正在发送特定的二进制图形或代码、请确保 MCU 能够解码该图形、然后触发事件。 但它不会像运算放大器比较器那样简单运行。  

    如果我回答了您的问题、请告诉我。 如果我没有清楚解释,请给我一个中文段落。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让它变得简单。 是否可以同时启用 IC 的 TX 和 RX 路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、  

    [引用 userid="46959" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167133/afe031-afe031/4394221 #4394221"]是否可以同时启用 IC 的 TX 和 RX 路径?

    是的、如果 AFE031 PLC 控制器耦合到特定电力线网络上、则会针对 Tx 和 Rx 功能自动启用所有耦合 AFE031控制器(默认情况下)。  

    AFE031中没有智能功能、后者只是 PLC 接口硬件。 智能存在于 MCU 及其固件中。 每个 AFE031控制器需要一个 MCU、并安装了能够调制 Tx 或解调 Rx 信号的固件。   

    此类比与无线电波传输的莫氏编码时的无线电波形类似。 每个工作站都有发送或接收编码消息的能力、但由操作员决定何时发送消息或何时接收消息。

    AFE031控制器的行为非常类似。 所有连接的 AFE031控制器都能够通过电力线网络接收调制信号、但只有一个 AFE031模块能够发送 Tx 信号、而所有其他连接的节点处于侦听或接收模式。 MCU 的固件可以决定哪个控制 器应传输 Tx 信息(无论是按位置、设计还是按网络协议等)。 发送 Tx 信息时、所有其他耦合节点应处于接收模式或侦听模式。  

    AFE031控制器同时配备了 Tx 和 Rx 功能、但用户可以选择不安装这两个功能、例如退出 Rx 连接或 Tx 连接以降低成本。  红色标记的位置是公共节点或公共路径、在这里、针对这个特定的 AFE031从一个连接的 PLC 网络发送或接收 Tx/Rx 的通信数据。 如果 AFE031按照以下原理图所示进行配置、则 Tx 和 Rx 特性都安装在 IC 的硬件中。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts=1667582752494&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HK Woo、  

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告诉 我。  

    最棒的

    Raymond