This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:失调电压和噪声问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO124, AMC1411, ISO224, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169662/iso124-problem-with-the-offset-and-noise

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件:ISO122AMC1411ISO224AMC1400

它可能关注的对象

大家好、我有关于 ISO124P 组件的问题。 我在项目中使用此组件,但我发现 ISO124P 在输出中具有较小的纹波噪声和较小的偏移电压。 我附加了使用示波器拍摄的图像。 第一个图像是 ISO124P 在0V 时的输出

我添加了数据表建议的滤波器、但偏移仍然存在。

我想知道,如果 TI 已经确定了问题并找到了解决方案,我确信偏移是由 ISO124P 引起的,因为我在没有 ISO124P 的情况下测试了模块(没有隔离),并且此偏移不显示。 该图显示了 ISO124P 电路的输出以及数据表中建议的滤波器(蓝色)和不带 ISO124P 的电路(黄色)。

此外、我连接了电路的实际输出(蓝色)和带滤波器的电路的输出(黄色)。 在此示例中、我使用了另一个 ISO124P、因为每个 ISO124P 都具有不同的偏移和纹波噪声。 第一种情况下的失调电压为2mV、而该 ISO124P 中的失调电压为18mV。

我尝试了 ISO122P 数据表中推荐的预增益电路、它减弱了该问题、但未解决。 我希望能找到解决此问题的解决方案、因为由于此偏移、硬件与软件发生冲突。 最后、我连接了带有预增益电路的输出、该电路建议使用 ISO122的数据表(蓝色)、以及带有预增益电路和滤波器的电路的输出(黄色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    遗憾的是、ISO124是一款较旧的器件、因此对设计文档的访问受到限制、我不能完全确定 ISO124内部的原因是什么。 很可能是输出端有一个斩波器。 不过、我注意到、假设存在+/-15V 电源和2k Ω 负载、所有这些"偏移"都在数据表限制范围内:

    如果在您的软件中或使用 DMM 执行额外的平均、那么这个"偏移"的峰值将被减少。  

    您能否更详细地介绍一下您的应用以及为何选择 ISO124?  

    您是否有特定的精度或时序要求、如您所述、该偏移以某种方式干扰您的软件?  

    我们拥有采用14mm 宽体封装的新型 AMC1400和 AMC1411产品、或具有+/-12V 输入范围的 ISO224、这可能是替代解决方案。  

    我想尽力帮助您找到解决此问题的方法。