This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA239:CON 未从 INA239获取 SO 信号

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA239, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168825/ina239-con-not-get-so-signal-from-ina239

器件型号:INA239
主题中讨论的其他部件:INA229、 SysConfig

   我们已将 INA229_239EVM 连接 到我们的系统。

我们无法从中获得任何响应。

请检查修整图、 如果您发现任何问题、请告知我们  

如果您有任何意见、请告知我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 您是否能够将 EVM 与 GUI 配合使用? 网址: https://dev.ti.com/gallery/info/CurrentSensing/INA228_229_237_238_239EVM_GUI

    或者您是否仅使用自己的自定义控制器和固件? 如果您使用自己的固件、您是否使用了 SysConfig 中 INA239的任何代码? 网址: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA239 

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题,基于波形(附在本例中),您是否看到任何问题?

    您能解释一下什么可能出错吗?  

    此致

    三体综合征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomy、

    查看示波器截图、很难肯定是否存在问题。  您似乎处于可能通信的更快速边缘。 例如、数据表中的最小时钟高电平时间为40ns。 看一下您的图、很难肯定是否满足了该计时特性、尽管我认为这应该是好的。 放慢沟通速度、看看这是否能解决问题、不会有任何影响。 您尝试读取哪些寄存器值? 您无法从任何寄存器获得任何响应吗? 我通常建议首先尝试制造商和芯片 ID 寄存器、因为它们始终具有已知值。

    这就是我提出其他问题的原因。 如果器件在使用我们的 GUI/固件时工作正常、则问题可能出在您的固件/设置中。 如果器件甚至无法与我们的 GUI/固件配合使用、则器件可能存在问题。  

    此致、

    Mitch