This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:AMC3330输入信号布局建议

Guru**** 2581195 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168164/amc3330-q1-amc3330-input-signal-layout-suggestion

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3330

尊敬的团队:

我的客户计划将 AMC3330-Q1用作400VDC 电压采样测量。 如果客户移除 RL12并直接将 INN 连接到 PGND、您有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    电阻器 RL11和 RL12都是输入滤波器的一部分。 请参阅数据表的第8.2.2.1节。 输入滤波器不仅抑制 EMI 和从左侧进入电路的噪声、还抑制离开 AMC3330输入引脚的斩波噪声。 因此、不建议移除 RL11或 RL12。

    此外、AMC3330还提供差分输入、最适合与平衡输入滤波器搭配使用。 省略 RL11或 RL12会降低共模抑制和共模瞬态抗扰度。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如果您正在测量直流电压、并且不需要使用 AMC3330的负 Vin 方面、那么是的-您可以将 RL12保留在原理图之外、只需使用器件的正输入部分即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、我的客户正在将原理图设计为随附的文件。 您是否会评论电阻器值是否可以为 INP 和 INN 提供正确的输入电压范围?  VIN = 200V~1000V、正常= 400V。  

    对于输入击穿电压、是否需要在 INP 和 INN 之间添加 ZVS?

    此外、还请帮助评论此电路的外部配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请坚持一个帖子、以解决此问题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169177/amc3330-q1-schematic-review-for-amc3330/4400336#4400336