This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何部件可将电压输入转换为电流信号?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168508/is-there-any-part-to-convert-voltage-input-to-current-signal

主题中讨论的其他器件:XTR117

客户正在寻找电压至当前器件。 输入电压范围小于3.3V、预期电流源输出小于20mA。 关键要求是响应时间预计不到2us。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于4…20mA 电流回路、有专用的发送器、如 XTR117。

    但在一般情况下、这是通过运算放大器和晶体管实现的。 例如、请参阅 可编程低侧灌电流电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    没有简单的答案。 它取决于要驱动的负载以及所参考的负载电位(电源电压、信号接地...)。 您将了解到、如果负载是大电容、那么比负载纯阻性更难实现2µs μ s 的上升时间。

    如果负载没有显示过高的电容、并且负载以信号接地为基准、一种简单的方法是"改进的 Howland 电流泵"。

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    正如 Clemens 和 Kai 所建议的、我们将需要其他要求来缩小运算放大器的选择范围。  

    以下 是我们想要了解的内容。   

    1. V 至 I 转换器的类型。 除了 可编程低侧灌电流电路外、下面的链接是提到的 Howland 电流泵类型。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa437/sboa437.pdf?ts=1667817889974&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Famplifier-circuit%252Fdifference%252Foverview.html

    2.输入电压范围、信号类型和电流输出负载类型。  

    假设输出端指定的电压摆幅小于2usec、即电压摆幅(方波、正弦波或其他)。 如何定义<2usec。  

    输入电压范围< 3.3VDC:我们需要为低电压、低 Vos V-I 应用找到足够的 BW、压摆率和其他性能参数。  

    5. V 至 I 应用(电流环路变送器、驱动 LED 等)  

    最棒的  

    Raymond  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:  

    我将关闭此查询、因为我们现在通过内部电子邮件进行通信。  

    最棒的

    Raymond