This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:TLV1805的输入阻抗值是多少?#39

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170266/tlv1805-what-s-the-value-of-input-impedance-for-tlv1805

器件型号:TLV1805

您好、专家、

我的客户希望设计 TLV1805、并需要了解 TLV1805的输入阻抗值。

我们无法从数据表中找到它。 请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CMOS 运算放大器、输入偏置电流主要由 ESD 保护二极管的泄漏引起。 行为与普通电阻器的行为并不完全相同(请参阅数据表中的图9…12)。

    在大多数应用中、输入偏置电流规格足以设计电路。 如果您确实需要阻抗值、请使用欧姆定律(R = VCC / IB)。

    遗憾的是、TLV1805数据表未提供最坏情况下的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、

    仅当"输入电压至输入偏置电流曲线"符合欧姆定律时、指定输入电阻才有意义。 但数据表的图10、11和12表明、TLV1805并非如此。 流入和流出 TLV1805输入的输入偏置电流更多是泄漏电流、不是由欧姆电阻引起的。 因此、数据表仅包含有关输入偏置电流的信息。

    客户应确定 TLV1805在其应用中运行时的最高环境温度(或芯片温度)、并应通过图9 - 12的帮助确定其电路是否能够在预期的输入偏置电流下正常工作。

    请记住、这些曲线仅显示典型性能。 如果他需要保证的最大值、他应该寻找另一个比较器。

    Kai