Other Parts Discussed in Thread: TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1805 您好、专家、
我的客户希望设计 TLV1805、并需要了解 TLV1805的输入阻抗值。
我们无法从数据表中找到它。 请检查。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bo、
仅当"输入电压至输入偏置电流曲线"符合欧姆定律时、指定输入电阻才有意义。 但数据表的图10、11和12表明、TLV1805并非如此。 流入和流出 TLV1805输入的输入偏置电流更多是泄漏电流、不是由欧姆电阻引起的。 因此、数据表仅包含有关输入偏置电流的信息。
客户应确定 TLV1805在其应用中运行时的最高环境温度(或芯片温度)、并应通过图9 - 12的帮助确定其电路是否能够在预期的输入偏置电流下正常工作。
请记住、这些曲线仅显示典型性能。 如果他需要保证的最大值、他应该寻找另一个比较器。
Kai