This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73:PWDN 引脚

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168004/trf37a73-pwdn-pin

器件型号:TRF37A73

您好!


问:您能告诉我 PWDN 引脚上内部下拉电阻器的电阻值和容差吗?

NPN 晶体管在外部连接、以在高电平和低电平之间切换。
但是、在高电平下、电流设计为1.95V。

规格要求2V 或更高电压、因此必须考虑上拉电阻器值(R525)。

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    从数据表规格中确定下拉电阻有点困难、因为输入电流会显示较大的制造容差。 但我认为 R525 = 2k2是一个不错的选择。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Kai。

    Hiroshi 您好、

      正如凯先生所说的那样、2K 是一个不错的选择。

      在 EN 引脚上有一个连接到 GND 的内部下拉电阻器、从数据表中可以看出 R_PULLDOWN = (VIH-VIL)/(IIH-IIL)=~70k。(请注意、这是典型值)

    理想情况下  、3.3 *(70k /(R525 + 70k)> 2V  => R525 <~45k

    但考虑到制造容差、我们的内部下拉电阻可能会有所不同。

    因此、我会将任何小于10k 的电流放在更安全的一侧。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki-San、Hrude-San、

    很抱歉我迟到了。

    我们向客户建议2.2k。

    非常感谢。

    此致、

    Hiroshi