This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:关于 OPAx197 PSpice 模型(修订版 D)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169799/opa2197-about-opax197-pspice-model-rev-d

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

 

我们的客户希望通过 LT Spice 仿真相补角。

目前,他们使用的是“OPAx197 PSpice 模型(修订版 D)”。

 

但是,它们无法模拟相位裕度。

是否可以使用" OPAx197 PSpice 模型(修订版 D)"检查相位裕度?

如果您有任何想法、请告诉我们权变措施吗?

 

[补充资料]

-实际文件为"OPA2197_diffamp_PHASE_MARGIN.asc"

其他公司的模型可以使用相同的仿真电路检查相补角。

 

[模拟电路]

e2e.ti.com/.../OPA2197_5F00_diffamp_5F00_phase_5F00_margin.zip

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    下面是 TINA-TI 中的相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../hide_5F00_opa2197.TSC

    同样的方法可用于任何其他仿真器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    Kai 正确。 我们的 PSpice 模型与其他仿真器兼容。  

    https://www.ti.com/product/OPA2197#design-tools-simulation

    是一种环路稳定性方法、您可以使用它。  

    www.tij.co.jp/.../jaja097.pdf

    您也可以使用下面所示的 TI 环路分析技术、该技术类似于 Kai 的分析方法。 这些方法都可以在其他仿真器中使用、例如 LTSpice。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation?context=1139747-1139745-14685-1138805-13850

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    例如:

    e2e.ti.com/.../hide_5F00_opa2197.zip

    我从 TI 网站上的产品文件夹中下载了"OPAx197"的 PSpice 模型、并将文件"OPAx197.LIB"复制(作为管理员)到文件夹"LTspiceIV/lib/sub"中。

    然后、我以"以管理员身份运行"模式启动 LTSpice、并打开了新原理图。 我插入了指令".inlcude OPAx197.LIB"。

    我打开(保持在 LTSpice 中)"OPAx197.LIB"文件并在库文件中标记.subckt 行、以生成其中的模型(右键单击->"Create Symbol")。 然后、我将生成的模型(如普通零部件)导入到原理图中(通过标题中的"与门")、我从文件夹[自动生成]中选取了该模型。 我绘制了完整的原理图并运行仿真。

    我添加了 asc。 文件、因为 TI 不允许我发布 asc。 文件。

    请务必注意、LTSpice 必须在"以管理员身份运行"模式下启动!! 只需双击桌面上的 LTSpice 图标就不会有问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

     非常感谢您代表客户在模拟 LTSpice 中的相位裕度方面的帮助! 尽管我们的模型与其他仿真器兼容、但我无法提供工具支持。  

    再次感谢!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。