This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:原理图审阅请求

Guru**** 2662065 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1167652/lmh6551-request-for-schematic-review

器件型号:LMH6551
主题中讨论的其他器件: THS4541

你好  

您能否回顾一下采用 LMH6551的电路设计?

LMH6551用于将单端输入转换为差分输出、以馈入 ADC32J25IRGZT。

信号带宽< 100MHz、VCM 应为0.95V。

该电路位于表14中。   

此致、

Andrew

e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Andrew、  

    首先、您进入该级的信号源阻抗是多少、您的输入阻抗非常低、现在您知道、我获得了大约31欧姆的输入 Z 和0.69的增益、但确实需要该源 R 才能确保。  

    展望未来、  

    1.确实您不想使用 THS4541等更现代的器件(可能只能在3.3V 单电源下使用)

    很多时候、我会将一个差分二阶 RLC 滤波器从 FDA 接入 ADC。 您现在有一个单极95MHz、可以通过二阶大幅提高该频率、并降低积分噪声、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    • 输入阻抗为50欧姆
    • 我已使用 THS4541更新了设计
    • 在 L = 2uH 和 C = 5.6pF 的情况下、Fo 大约为50MHz、这是目标带宽。
    • 我使用 TIDRA51.pdf 作为参考、并使用 sbaa108a.pdf 计算 RLC 滤波器设计(两者也附在此处)。

    您能否再看一下滤波器设计(表14)?

    感谢您的支持。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P10.pdf

    e2e.ti.com/.../TIDRA51.PDF

    e2e.ti.com/.../sbaa108a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andrew、这是一个重大进步、让我有机会定期完成我以前做过的一些事情、 我想我在 Intersil 开发这一流程的同时,发表了一系列关于这一流程的背景文章-如果你想详细地埋葬,我可以寻找这些文章,其中很多都是在这一过程中积累的(并且充分发挥作用) ADC + FDA +滤波器演示板、这个演示板面向平衡-输出材料是我在这里向您展示的内容的前身、涉及许多其他很酷的东西、我认为这仍然是通过100Mhz 接口+ ADC 实现的最低 HD 功耗。  

    https://www.renesas.com/us/en/document/mat/isla214p50-55210ev1z-user-guide

    附件是您的重新设计工作、  

    e2e.ti.com/.../Some-redesign-work-on-the-ADC32J25-interface-with-the-THS4541.docxe2e.ti.com/.../3247.60MHz-differential-RLC-filter.TSCe2e.ti.com/.../Matched-input-Z--THS4541-ADC-driver-plus-60MHz-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已根据您的建议更新了原理图(表14)

    您能评论吗?

    现在、我知道如何为 ADC 设计滤波器。

    非常感谢

    Andrew

    e2e.ti.com/.../FIBERSENSE_5F00_V1P13.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您错过了几个东西、在 Vocm 引脚上、10pF 不会执行任何操作、使其成为0.1uF 来过滤 VCM 噪声。  

    L 需要110nH、我使用 Coilcraft High Q 1、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀、更新了 L。 I 使用了 Murata 的高谐振电感器。  我想使用0402。  看起来 Coilcraft 要大一点。

    这里是 Murata 电感器的链接

    https://www.digikey.com/en/products/detail/murata-electronics/LQW15CAR11J00D/5415387?s=N4IgTCBcDaIDIEUDqBGArAYQIICUUoCkAGIgERAF0BfIA

    下面是整个原理图。

    THS4541Q 电路在表14中、ADC 在表15中。

    请告诉我是否有任何需要解决的问题。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../3326.FIBERSENSE_5F00_V1P13.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确信这是好的、我也在使用这些 Coilcraft 的、因为它们具有2%的容差-每侧的平衡更好将有助于降低 CM 生成-这是一个比我现在可以讨论的主题更大的主题、 也许其他人可以在您的滤波器上运行 Monte Carlo 并显示输出 CM 信号。 可能不是一个大问题、  

    随着我对 Isla 演示板开发的深入了解、我还决定对时钟上的采样边沿进行去 Q 是很有用的、可能不适用于这里、但也可能不会损害这些元件的位置、 但我尝试在100MHz 时提供-100dBc 的 HD 水平-因此一切都很重要-在脉冲定向、不确定它的重要性。  

    但是、  

    在 ADC 输入引脚处添加10欧姆 R

    2.将一些差分滤波器 C OFF 拆分为 C 至接地端、将采样边沿分流至接地端。 假设您在 ADC 输入端的10欧姆元件的另一侧放置10pF、使每侧接地。 这看起来像5pF 差分、因此将39pF 降低到33pF 标准值。  

    采用最终设计和容差并对滤波器形状运行 Monte Carlo 会很有趣-我现在还在滤波器中使用0.5%的 R、因为它们的成本不会比1%高得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否查看更新?

    我可以在构建电路板之前更新电阻器容差。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../fibersense_5F00_v1p15_5F00_pg14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我对该输入缓冲器的意思、它连接到外部5欧姆、  

    这是200个蒙特卡洛和文件、  

    e2e.ti.com/.../1172.60MHz-differential-RLC-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    再次感谢您的详细工作。

    是的、我可以看到容差对 MC 仿真的影响。

    我已将 L 更新为2%(尺寸从402变为603。  滤波器中的其余部分为402)

    至于电阻器、我们似乎会遇到0.5%的可用性问题。  不过、在制造之前、我会一直关注它。

    您能否查看更新后的原理图?  我无法打开您提供的最新 TSC 文件(打开时显示了一些错误)。

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../3302.fibersense_5F00_v1p15_5F00_pg14.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来很好、我可以告诉您、尝试将这些5.1欧姆和10pF 尽可能靠近 ADC 输入、迹线电感将在采样边沿产生更多振铃。  

    我需要将 TINA 文件另存为 V9、但我使用的是 V11、  

    e2e.ti.com/.../2376.60MHz-differential-RLC-filter.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的支持。

    让我关闭这个。

    我将在测试电路板时通知您。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、  

    祝您好运、希望您能看到数据。