This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于对 BPD 的差模信号进行单端放大的 TIA

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH32404, ONET8551T, OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165211/tia-for-single-ended-amplification-of-the-differential-mode-signal-of-a-bpd

主题中讨论的其他器件:LMH32404ONET8551TOPA855

大家好、

我们的 器件是否符合以下客户规格?

我希望 TIA 能够对 BPD 的差分模式信号执行单端放大、即两个串联的相同 PD。 TIA 可以具有多个通道、并支持多个 BPD 放大。 我希望 TIA 是具有射频接口(例如 SMA 或 BNC)的模块。 带宽不需要很高、大于1GHz 就足够了。 还了解交流耦合。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    平衡光电探测器(BPD)必须将两个光电探测器之间的连接点连接到直流虚拟接地。 否则、两个光电探测器的照明不均匀将导致光电探测器之间的不平衡、从而导致独立直流偏振的破坏。 因此、不建议将交流耦合到 TIA 的输入端。

    但您可以使用失调电压(伪接地)(例如中间电源)偏置 TIA 的+输入、当然也可以使用直流耦合平衡光电探测器的连接点与 TIA 的输入、后者将看到 TIA 的+输入的镜像伪接地电势(虚拟接地的原理)。 为了正常工作、需要修改两个光电探测器的偏置电势、然后纠正此偏移电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的评论。 您能否建议符合客户要求的器件?

    可以选择匹配我的当前 BPD TIA、它应该是相干通信场 TIA、然后匹配我的当前4 BPD 4通道 TIA、 然后、该速率不需要太高的5GHz 下行、交流耦合、希望实现 TIA 和通用封装的硅光学芯片、也就是裸片 TIA。 裸片 TIA 的尺寸需要较小(宽度在6mm 以内)。

    我知道我们没有裸片、但您可以建议采用小型封装的器件吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我对影响哪种 TIA 最适合其应用的设计参数有一些疑问。 我的问题是:

    BPD 的预期输入电容是多少?

    有什么需要的互阻抗 增益? 此外、它们尝试实现的带宽。

    它们是否搜索最大封装面积(mm2)?

    这些信息将有助于了解最适合其需求的部分。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    请参阅以下客户的回复。

    所需互阻抗增益>5000V/A,越大越好;
    带宽> 1GHz
    最大封装面积:无约束、允许使用大尺寸
    BPD 的预期输入电容:PD 的结电容约为30fF

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您能不能澄清1GHz 带宽规格。 它们的预期工作频率或需要从器件获取的 GBP。 您能否 给出 应用所需的预期上升时间范围、这有助于我们缩小闭环带宽要求。 但是、我可以为您的应用提供潜在的解决方案。  

    LMH32404是一款集成了环境光消除功能的4通道 TIA、可替代交流耦合。 它具有20k V/A 的固定增益、远高于5k V/A 要求。  这是一个较慢的器件、可能会导致不同 TIA 发生变化、但此器件确实突出显示了您在上一帖子中提到的一些功能。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio、

    这是 我们客户的回应。

    1GHz
    我应明确说明我的要求:
    1.我不需要集成的,需要具有射频端口(例如 SMA 或 BNC)的端口
    2.尺寸不是要考虑的因素
    3、四通道、两通道、一通道、都可以、但我们更喜欢更多通道
    4、交流耦合效果更好,但没有它还是可以的。
    我们关心的是性能
    带宽(频率)>= 1GHz
    跨阻增益>5000V/A,越大越好
    最小 NEP 预计约为10 pW/sqrt (Hz)--50 pW/sqrt (Hz),小于正常值

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在查看客户的要求后、我们的运算放大器产品系列中目前没有任何能够满足您的1GHz 要求的 TIA。 ONET8551T 等器件能够实现这些速度、但其行为与传统 TIA 略有不同。 正如客户在上一篇文章中提到的、它确实是裸片、但由于它只是裸片、因此没有针对此器件的具有射频端口的评估模块。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    嗯、客户是否正在寻找"射频增益块放大器"?

    https://www.ti.com/rf-microwave/rf-amplifiers/rf-gain-block/products.html#p62max=1000;6000&p1241=RF%20Gain%20Block

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ignacio 和 Kai、

    根据我们的客户、

    ONET8551T 的性能很好,可以满足我的需求。 但我还有一个问题。
    我需要 TIA 来实现平衡的光电检测器。 普通 PD 可能具有 GSG 焊盘、S 焊盘和 G 焊盘之间的偏置电压(无论 G 焊盘是什么)相同。 但对于同样具有 GSG 焊盘的 BPD、S 焊盘和不同 G 焊盘之间的偏置电压不同、这意味着这两个 G 焊盘不同。
    现在、ONET8551T 可以提供偏置、这种偏置是否可以应用于 BPD? 如果不能,您能否为我提供可为 BPD 提供偏置的 TIA。 谢谢。

    对于 BPD、我们需要的信号是交流电流、因此需要阻止直流电流。 这对我来说是另一个大问题。 我想知道是否有一种 TIA 能够满足这一需求。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在我已经曲折的过程中、您应该将平衡光电探测器(BPD)的连接点与 TIA 的输入端进行直流耦合。 否则、即使两个光电探测器之间的不平衡程度最低、也可能导致偏置失衡。

    示例:假设一个 BPD 光电探测器偏置+5V、另一个光电探测器偏置-5V、两个光电探测器的连接点与 TIA 的输入端进行交流耦合。 因此、两个光电探测器(暗流、环境光等)之间的不平衡程度最低可能导致 BPD 连接点的电势发生偏移。 因此、一段时间后、一个光电探测器可能会看到0V 的偏置电压、另一个光电探测器-10V 的偏置电压。

    仅当 BPD 的中点与 TIA 的输入直流耦合、从而强制 BPD 的中点接地电势时、才能防止出现不平衡的偏置。 交流耦合 TIA 无法做到这一点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅我们客户的反馈。

    感谢你的答复。 我仍有关于您的回复和 TIA 的一些问题。

    对于 BPD、同时有两个电流环路、即射频环路和直流环路。

    问题1:直流环路涉及 BPD 的偏置。 德州仪器(TI)提供的 TIA 是否可以如我的图所示为 G1焊盘提供+V 偏置、为 G2焊盘提供-V 偏置、以便每个 PD 处于反向偏置状态并具有相同的偏置电压?

    问题2:由于在射频信号输出(S PAD)上实现交流耦合存在问题。 那么、是否有一个电容器连接到 TIA 内部提供的 G 焊盘、以隔离射频环路中可能的共模直流噪声? 这对于 BPD 是必需的、)是否有一个 TIA 提供此类功能(TIA 内的电容器可阻止射频环路中的直流噪声?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165211/tia-for-single-ended-amplification-of-the-differential-mode-signal-of-a-bpd/4396317 #4396317">问题1:直流环路涉及 BPD 的偏置。 德州仪器(TI)提供的 TIA 能否如我的图所示为 G1焊盘提供+V 偏置、为 G2焊盘提供-V 偏置、以便每个 PD 处于反向偏置状态并具有相同的偏置电压?[/quot]

    我看不到图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉、我忘记上传图表。 请参阅以下文件。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我将获取这些信息并回复您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉、但我不理解该图。 哪些端子应进行直流偏置以向光电探测器提供反向电压、哪些端子应连接到 TIA 的输入端? 或者、您最终需要两个 TIA、每个光电探测器需要一个 TIA?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    请参阅我们客户的反馈。

    以 ONET8551T 为例、数据表显示了 PD 和 ONET8551T 之间的连接方式。 现在、我们更改了 ONET8551T 与 BPD 的连接(两个 PD 的级联组合、再次将三个 GSG 焊盘连接到芯片)。 对于 PD、ONET8551T 提供的偏置电压为 G1 = G2 =+V、S = 0V (例如、不一定精确)、这与 ONET8551T 添加到两个 G 焊盘的偏置电压相同。 但对于 BPD、它需要 G1=+V、G2=-V、S=0V、这两个 G 焊盘上所需的偏置电压是不同的。 对于 ONET8551T,它能否提供这种偏置电压(G1=+V、G2=-V、S=0V)? 或者、德州仪器提供的某种 TIA 芯片是否可以满足该需求?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    在研究了 BPD 和我们的 Onet 器件的适用性后、客户所需的设置将不适用于这些器件。 这些器件具有大带宽、直流输入电流消除以及用于偏置光电二极管的相应焊盘、但 Onet 器件配置和设计用于单个光电二极管。

    由于 Onet 器件在该应用中并不理想、因此可能的解决方案是实施多级解决方案、该解决方案可设计为在 TIA 之后移除信号的直流分量。 Kai 在此 主题中非常突出了该解决方案。 我们目前最快的 TIA 是 OPA855、通过降低增益、OPA855可以获得所需的带宽。 这种多级设置可能是客户的合适选择、因为我们的产品系列中当前没有能够满足这些性能要求的器件。

    此致、

    Ignacio