主题中讨论的其他器件: OPA2188、 OPA2197、 OPA2192、 OPA4196
我将使用 OPA4188来测量.006欧姆分流电阻器上的压降。 我的测试设置是一个可编程电源、电压范围为0.6V 至5V、连接到4个单独的.006欧姆分流电阻器、所有这些电阻器均并联、 分流电阻器的另一侧连接到电负载、电流范围为1至17A。 该电路使用该四路运算放大器来测量每个分流电阻器上的电压、我的电路的标称增益设置为大约25。 原理图仅显示了封装中的4个通道之一、但所有4个通道的配置方式相同。 V+偏置为15V、V-偏置为-3V。
我的第一项测试是设置7安培的固定电流、因此通过每个分流电阻器的电流大约为1.75A。 然后、我以500mV 的增量将分流电压源从1变为5V。 测量分流电阻器上的实际 Vmps 并获取运算放大器输出电压的比值、以确认我获得的增益约为25。 这在1至2V 以及3.5V 至5V 范围内都能正常工作 、但出于某种原因、在我的2.5和3V 点、我的增益增加至高达37.5。 这在我拥有的5个不同的原型之间非常一致。
0.006欧姆分流器上的电压降 | 运算放大器输出 | 计算增益 | ||||||||||
分流源电压 | 通道 A | CH-B | CH-C | CH-D | 通道 A | CH-B | CH-C | CH-D | 通道 A | CH-B | CH-C | CH-D |
1 | 0.0115 | 0.0106. | 0.0106. | 0.0096 | 0.303 | 0.284. | 0.284. | 0.249 | 26.34783 | 26.79245 | 26.79245 | 25.9375 |
1.5 | 0.0115 | 0.0106. | 0.0106. | 0.0096 | 0.2956 | 0.2653. | 0.263 | 0.2422. | 25.70435 | 25.0283. | 24.81132. | 25.22917. |
2. | 0.0115 | 0.0106. | 0.0106. | 0.00965 | 0.2979 | 0.2672 | 0.2643 | 0.2426. | 25.90435 | 25.20755 | 24.93396 | 25.1399 |
2.5. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0106. | 0.0096 | 0.338 | 0.398 | 0.355. | 0.275. | 29.26407 | 37.54717 | 33.49057 | 28.64583. |
3. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0105. | 0.0097 | 0.311 | 0.349 | 0.337 | 0.245. | 26.92641 | 32.92453 | 32.09524 | 25.25773 |
3.5. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0105. | 0.0096 | 0.3033 | 0.2654 | 0.2613. | 0.2425. | 26.25974 | 25.03774. | 24.88571 | 25.26042 |
4. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0105. | 0.0096 | 0.3055 | 0.267 | 0.263 | 0.2428 | 26.45022 | 25.18868 | 25.04762 | 25.29167 |
4.5. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0105. | 0.0096 | 0.3074. | 0.2671. | 0.263 | 0.2429. | 26.61472 | 1982年25月11日 | 25.04762 | 25.30208. |
5. | 0.01155. | 0.0106. | 0.0105. | 0.0097 | 0.3093 | 0.267 | 0.2629. | 0.243. | 26.77922 | 25.18868 | 25.0381. | 25.05155. |
我的第二项测试是将电压稳定在2.5V、因为我知道我在这里遇到了问题、然后扫过总电流范围1至17A 或每个分流电阻器大约0.25A 至4.25A。 在此设置中、我在 CH-B 和 CH-C 运算放大器上看到、一旦电流超过各自分流电阻器的约1.5A、我就会在计算的增益中得到明显的偏移。 在凸点之前和之后、分流电流与运算放大器输出的斜率保持不变、但随着我接近1.5A、只会得到一个偏移。
很抱歉这么长的时间、但真的想知道是否有人可以看到、为什么在2.5 - 3V 范围内运行会变得异常、然后在该电压范围内运行、为什么当我的分流电阻器的压降超过10mV 时、我会看到图中出现偏移。 我应该提到的是、我已经查看了分流电阻器电压源、并且在我测试的电压和电流负载范围内、没有看到任何明显的噪声或纹波电压变化。 提前感谢