This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:是否有适用于正常运算放大器的扩散器电流基准电路?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07, OPA547, ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170076/op07-is-there-a-diffuser-current-reference-circuit-for-a-normal-op-amp

器件型号:OP07
主题中讨论的其他器件: OPA547ALM2402F-Q1ALM2403-Q1

是否有适用于正常运算放大器的扩散器电流基准电路?

就像 这张图片一样、但  运算放大器没有电流限制保护、所以  是否有任何 ADC DAC 运算放大器扩展解决方案设计建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文

    使用分立式设计是否有原因? 我问、因为 TI 有很多"功率运算放大器":

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您需要什么输出电流和输出电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文、

    我在打字时看到 Kai 刚回复。 以下是我 对 您的询问的想法和问题:

    您所询问的运算放大器电路类型并不完全清楚。 当我搜索"扩散器电流功能"时、我发现这是一种非常专业的电路、具有一个特定运算放大器/双极晶体管配置阵列。 它是一种专用功能、我们不生产任何执行该功能的运算放大器产品。

    如果这不是您要询问的功能、我可以看到您提供的电路原理图是一个运算放大 器的电路原理图、该运算放大器具有一个额外的输出级、用于提供超出单独运算可提供的输出电流。 TI 确实拥有可提供高输出电流的运算放大器、而无需添加外部输出电路。 如果这是一个必需的功能、有些具有用户可设置的电流限制。 这是您需要的运算放大器类型吗?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai;

    感谢您 的回复

    我们的输入电流 非常小、输入电压为0-5V、  我们需要输出电流约为+/-300mA、 输出 电压 约为0-10V、  主要思路是扩大输出电流、  ,我们选择了 OP07然后如何设计 OP07的外围电路 以扩展  输出电流,  您   对此有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas ;í a

    感谢  您 的回复;

      我们选择了我刚才为  FYI,提供的 OP07,电路原理图我想  将电路原理图与 OP07结合使用,但我认为 OP07没有电流限制保护,您能 给我任何建议吗?  主要思路是 将输出电流增加 到+/-300mA、 输出 电压增加  到10V、您能  给我一些参考方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文、

    如果我理解您的电路使用意图是正确的、您计划使用输入放大器 OP07 A、并且您打算添加外部 NPN/PNP 双极晶体管级以获得+/-300mA 输出电流。 此外、您希望使用 OP07以某种方式限制最大电流。

    与大多数运算放大器一样、OP07没有电流限制设置功能。 根据晶体管的输出晶体管饱和特性、它们的输出电流限制在一定的最大值。 如果该最大值为几十毫安、则外部输出晶体管的驱动可能会非常困难、以至于输出的电流可能超过您所关心的最大+/-300 mA。

    OP07没有任何限制其可提供的电流达到其最大值的规定。 尝试限制该电流的最佳位置可能是您在 OP07之后添加的外部输出级。 一些可能包括在2N5550和2N5401上添加低值发射极去生成电阻器、或者在2N5550/2N5401通用发射极连接点和反馈电阻器连接到 IOUT 的位置之间可能添加一个低值电阻器。

    在任一种情况下增加的电阻都会限制可从输出级提供的最大电流。 然而、当高电流流动时、电阻器上产生的压降将极大地限制输出相对于电源轨+V 和-V 的摆动距离 在我看来、我放弃使用 OP07和外部晶体管、而放弃使用具有外部可编程输出电流限制的功率运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    1、我很高兴您 得到了我所说的,实际,我想使用  NPN/PNP 双极晶体管 来更改 OP07  的外设电路以获得更高的电流,但我想 在2N5550和2N5401上添加低值发射极去发电电阻器、 也可以在2N5550/2N5401共发射极   ,点之间使用单个低值电阻器、当反馈电阻器连接到 IOUT 时不足以发挥限流保护的作用时、我们的输入电流非常小、可能只有几毫安 μ A、我 需要高达  +/-300mA 的输出、 仅   提供+/-300mA 输出。  我需要将电流输出限制在 大于300mA,在 OP07之外我还需要添加什么,是否有类似的方案设计?

    2、您说过 您将使用具有外部可编程输出电流限制的功率运算放大器、而不是  选择?的 OP07器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、艾文、

    您计划为+V 和-V 使用什么电源电压、您的应用需要哪些关键的运算放大器参数? OPA547是一款能够处理高达500mA 连续电流并具有可通过电阻器编程的电流限制的 TI 功率运算放大器:

    https://www.ti.com/product/OPA547

    请记住、功率运算放大器通常没有 OP07等低功耗运算放大器那样高的直流精度。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Tom 的建议、如果您不需要 OPA547 60V 最大电源、还请查看输出电流高于-540mA/750mA 的 ALM2402F-Q1 (最大值与16V)或最大输出电流为-400mA/500mA 的 ALM2403-Q1 (最大值与24V)、两个双路运算放大器都以低得多的成本提供。