This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:OPA2171应用问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2171, OPA2991, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170677/opa2171-opa2171-application-question

器件型号:OPA2171
主题中讨论的其他器件: OPA2991TINA-TI

团队、  

我的客户发现一个 OPA2171输出振动问题、原因是相位裕度(Rout=30欧姆、C=1000pF):

我们来看看其他竞争对手的 D/S、当 R=50Ohm、C_Load 高于1000pF 时、相位裕度会得到优化。 以这张图片为例:

请帮助您提供:

OPA2171的测试结果与上述结果相似。

2.优化输出振动问题的任何其他建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    如果没有原理图、就无法解决这一问题。 请发布原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的支持!

    请参阅下面的 SCH 并提供一些建议。 顺便说一下、我们没有相位与电容负载间的关系图像、对吧? 我提出这一问题是因为我们希望了解是否可以增加1000pF 电容值以优化相补角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并在此处添加另一条注释:它是生产板、以前是竞争对手器件。 因此、客户很难更改布局。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、  

    运算放大器的稳定性取决于运算放大器的输出阻抗。 因此、要驱动容性负载、不同的运算放大器将需要不同的稳定性补偿。 这里链接了一个 TIPL 稳定性课程

    对于 OPA2171、如果将30欧姆电阻增加到50欧姆、则过冲百分比会显著降低、如数据表的图38和39所示:

    [引用 userid="376303" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170677/opa2171-opa2171-application-question ]1. OPA2171的测试结果与上述类似。[/QUERP]

    对于您原来的问题、答案可在图45中找到。  

    我建议客户也尝试 OPA2991。 驱动1000pF 容性负载的性能优于 OPA2171:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    除了 Carolina 所说的那样、将15k 电阻降至零、并将电压源和 OPAMP 的+input 之间的电阻降至最低。 或者在+input 和接地端之间添加一个电容、并在15k 电阻器之间并联一个电容。

    在任何情况下、OPAMP 的两个输入都必须具有低阻抗、否则您的电路将保持不稳定。 运行瞬态分析(例如 TINA-TI)以查看这两个电阻器对振铃和过冲的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../qiang_5F00_opa2171.TSC

    Kai