This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:如何处理 SHDN 引脚?

Guru**** 2835805 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171, OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170655/opa991-what-to-do-with-shdn-pin

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件:OPA171

我希望从 OPA171 SOIC-8运算放大器过渡到 OPA991 SOT-23-6封装。

我对其中一个引脚感到非常困惑、尽管它仅存在于6引脚版本中。 引脚5、标记为 SHDN (引脚5)。 我该如何处理该引脚?  

该电路将由单电源电池供电、并作为反相加法放大器进行接线。

我是否需要加载化学成分? 这是特定于字面量的部分函数、我不知道如何处理它。

感谢大家、希望有人能对此给予一些关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望实际使用运算放大器、则不应处于关断模式。 因此、将其连接到 V−。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 由于我使用的是单电源、这是否意味着我要将其接地(0V)? 此外、我是否使用或不使用电阻器来实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用与 V−引脚上的电压相同的电压、无论您将其称为什么。

    它是具有高阻抗的普通 CMOS 输入、因此您无需使用电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nuno、  

    如第7.3.11节所述、SHDN 引脚也可以悬空以启用放大器。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您卡罗来纳。 做一个比做另一个有什么好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nuno、  

    这通常是工程师的首选。 提供了浮点选项、以适应针对5引脚 DBV 的设计、在不使用 SHDN 的情况下、6引脚不需要电路板旋转。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州