This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200BDWV

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, AMC3330, AMC1311
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170872/amc1200-q1-amc1200bdwv

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200AMC3330AMC1311

尊敬的 TI 团队:

我计划使用此部件:AMC1200BDWV 进行直流电压感测。

根据数据表、

为什么 VIN 与 GND1短接?

这种连接的优点和缺点是什么?

您能详细说明这一点吗?  

谢谢、

Gaurav ingle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    这是为了确保输入电压保持在 AMC1200的共模输入范围内。 然后、VINP 允许相对于 VINP 和 GND1摆动+/-250mV。 请注意、并非总是需要此连接、但对于大多数应用、建议使用此连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的快速响应。
    根据上述点-我将对直流电源使用上述策略、因为在直流电源+/- 250mV 摆幅中不需要。

    此外、我阅读了数据表、并根据数据表中的以下内容进行了一些介绍:

    可以详细介绍这个吗?

    谢谢、

    高拉夫 I  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否分享有关应用的更多详细信息、例如精度和隔离要求?  

    您计划如何为 AMC1200的高侧供电?  

    由于这用于直流电压检测、因此具有较大输入范围的器件(例如高输入阻抗)可提供更高的精度。 AMC1311和 AMC3330 (集成直流/直流转换器)是值得考虑的好器件。  

    本摘录涉及4个端子分流器、可提供开尔文电流感应连接。 我假设您将输入连接到标准2端子表面贴装电阻器、这不适用?