This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2991:当电源为-+15V 时、输出0-4V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170154/opa2991-output-0-4v-when-power-supply-is---15v

器件型号:OPA2991

您好、专家、

我的客户有一个 OPA2991应用、即电源为-+15V、输入为0-2.5V、输出为0-4V (最大值为20mA)。

客户担心内部电路中会产生较大的电流负载和热耗散、因为当电源电压为15V 时、输出电压仅小于4V。 在数据表中、我没有找到建议、因此我想与您再次核实场景中是否存在风险?

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chi、

    在数据表表6.5中、DSG 封装具有最佳热性能。  

    当运算放大器拉电流时,该电流的功耗 为([V+]-[VOUT])* IOUT

    当运算放大器灌入电流时,该电流的功率耗散为 ([VOUT]-[V-])* IOUT

    考虑最高的环境温度和电路板温度以及气流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    客户使用哪种封装?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron 和 Kai:

    感谢您的回复、客户正在使用 OPA2991IDSGR 封装。 它们将根据我们的计算进行热量评估。 谢谢。

    BR

    CHI