主题中讨论的其他器件: REF3312、 TLV2333
大家好、
客户询问是否有方法消除他们在下面测量的噪声:
它们的应用是 一款需要以纳米级 amper 分辨率测量电流的低功耗器件。 TLV8812用作跨阻放大器、具有909K 欧姆的反馈电阻器和1uF 的反馈电容器。
在上图中、它们以 5MHz (毫 Hz)频率测量漂移、作为一个非常慢的波、类似于正弦波、振幅高达300uV。 这是使用一个固定电阻器和一个输入中的固定电压(来自 ref3312的1.25V)测得的。
在输出端、最终电路是一个低通 RC 滤波器、具有150K 欧姆和1uF 电容
如何消除这种情况?
提前感谢您。
此致、
Marvin