This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082H:输入电压范围的应用

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082H, TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170914/tl082h-application-of-input-voltage-range

器件型号:TL082H
主题中讨论的其他器件: TL082

你(们)好  

如数据表所示、输入电压范围为 Vcc-+2V。我能否理解、当反向引脚(VF1)低于电压值时、TL082H 将异常工作、甚至发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳西奥,

    根据"输入电压范围"、运算放大器正输入和负输入处的电压应直接为。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。  作为我的仿真模型,当 VF1为0V 并且 VF2在10到100mV (低于(VCC-+2V))之间稳定时 ,U1的输出被钳位到27mV,这是否合理? 当我将 Vcc-连接到-12V 时、输出与理论值一致、V-和 V+符合数据表要求。

    那么、我是否可以认为 TL082H 更适合由正负电压轨而不是单电压轨供电的电源产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    [引用 userid="530812" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170914/tl082h-application-of-input-voltage-range/4405593 #4405593"]我是否可以认为 TL082H 更适合由正负电压轨而不是单电压轨供电的电源产品?

    正确。 TL082H 不是输入轨到轨运算放大器。 如果输入电压降至 VEE、则 TL082不适合您的电路。

    Kai