This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:OPA145行为

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171002/opa145-opa145-behavior

器件型号:OPA145

您好!

TI 团队推荐的 OPA145用于生物信号处理。 我们将放大器用作电压跟随器。 我们提供了+6.6V 和-3.3V 的器 件(最初我们希望使用+-3.3V、但后来我们找到了这个论坛条目 e2e.ti.com/.../opa145-opa145-spice-model;所以我们在3.3V 上添加了一个倍压器)。

我们使用+ 10µV (蓝色)的输入信号在 LTSpice 中仿真了电路。 10µV 信号似乎为+-μ s、但偏移很小。

我们估计将增加一个 nV 范围内的小噪声。

实际上、我们在 μ µV 范围内收到了很多噪声。

电路应与仿真中的电路相同。 您是否知道我们为什么使用 OPA145测量相当数量的噪声?

最棒的
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我认为噪声来自倍压器。 电荷泵会产生大量噪声。

    我会使用两节9V 电池而不是-3.3V 和+6.6V 电源来检查电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我同意 Kai 的评估。 电池最好对电路进行噪声测试、但如果您使用安静的+6.6V/-3.3V 线性电源、它们可能就足够了。

    此外、请注意、您的电路不会从周围的环境中拾取感应噪声。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这就是问题所在。 我用9V 电池和电压偏差器为电路供电。 信号看起来不错。
    我在6.6V 和 GND 之间增加了一个22µF μ F 的大电容器、以滤除一些噪声、并且信号看起来已经更好了。 因此、我认为我必须改进电荷泵电路、以减少噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我建议添加一些 RC 低通滤波、如下面其他线程的示例所示。 这可以非常有效地降低噪声:

    e2e.ti.com/.../lm7705_5F00_konkret.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、