This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:具有低通滤波器的高带宽差分放大器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168633/ths4541-high-bandwidth-differential-amp-with-low-pass-filter

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4520

您好!

最初、RD 将 THS4541用于 TIA 之后的差分放大器、RD 将解决方案更改为 LTC6404-4。

RD 强调、LTC6404-4包含低通滤波器。

RD 查找具有低通滤波器的高带宽差分放大器。 您是否有任何推荐?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 userid="528122" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168633/ths4541-high-bandwidth-differential-amp-with-low-pass-filter ]RD 强调 LTC6404-4包含低通滤波器。[/quot]

    是的、但由于 LTC6404-4没有连接到信号接地、因此低通滤波器电容器连接到负电源电压引脚、这会在使用双极电源电压为运算放大器供电时产生问题。 然后、电源电压上的噪声直接耦合到信号链中、这一点很不好。

    此外、在许多情况下、建议的抗混叠滤波器组件值与 LT6404-4中已安装的组件值不同。 因此、已安装的低通滤波器只能用于少量应用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否有任何与 LTC64040-4竞争的建议解决方案?
    RD 的问题是噪声影响。 LTC6404噪声电压密度为1.5nV/√Hz @ 1MHz、失真(三次谐波)为-101dBc

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      我想看看 THS4520、但集成式低通滤波器最初是不是问题? Kai 提出了两个很好的观点、说明为什么这对于设计而言可能不会降低。

    谢谢、

    Sima