This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9352:负 V-是否可用于应用?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082H, TLV9352, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171366/tlv9352-is-negative-v--is-acceptable-for-application

器件型号:TLV9352
主题中讨论的其他器件:TL082HLM7705

你(们)好

如原理图所示、当 V+连接到 GND 时、V-为负电压(-1mV 至0.7V)。 在这种情况下、它是否会损坏? 由于数据表建议 V-应高于 Vcc--0.1V、并且共模电压范围最小 Vcc--0.5V。 在实验中、输出与理论计算值相同。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于(V−)−0.5V 时、不会造成损坏。

    低于(V−)−0.1V 时、不再保证电气特性。 我怀疑只有交流特性发生变化、但不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao、

    原理图显示了 TL082H。 您的问题与该主题有关

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170914/tl082h-application-of-input-voltage-range

    您希望将 TL082H 替换为 TLV9352?

    如果在对运算放大器完全上电后施加-0.7V 输入电压、则上述电路可能会起作用。 但是、如果在 OPAMP 加电之前施加-0.7V 电压、则在加电期间可能会发生闩锁。 只有当输入电压只能最小地超过电源电压时、才能防止闩锁。 +/-0.3V (更好地减少)与限流电阻器结合使用被认为是防止闩锁的安全方法。 您的-0.7V 在我看来过高。

    通过肖特基二极管(BAT54S 或其他)限制负向输入电压、并通过分压器(因数2或左右)进一步降低输入电压、这是一个诀窍。

    但最好的解决方法是使用双极电源电压完全防止输入电压超过 OPAMP 的电源电压。 有时、使用 LM7705有助于增加一些余量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    非常感谢您的详细回答。 是的、因为 TL082H 不是轨到轨输入放大器、所以我将 TL082H 替换为 TLV9352、这样做可以获得更好的性能。 实际上、二极管是一个 MOSFET、为了便于理解、我将其替换为一个二极管。 当然、当 MOSFET 关闭时、压降接近0.5V。