主题中讨论的其他器件:TL082H、 LM7705
你(们)好
如原理图所示、当 V+连接到 GND 时、V-为负电压(-1mV 至0.7V)。 在这种情况下、它是否会损坏? 由于数据表建议 V-应高于 Vcc--0.1V、并且共模电压范围最小 Vcc--0.5V。 在实验中、输出与理论计算值相同。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nanxiao、
原理图显示了 TL082H。 您的问题与该主题有关
您希望将 TL082H 替换为 TLV9352?
如果在对运算放大器完全上电后施加-0.7V 输入电压、则上述电路可能会起作用。 但是、如果在 OPAMP 加电之前施加-0.7V 电压、则在加电期间可能会发生闩锁。 只有当输入电压只能最小地超过电源电压时、才能防止闩锁。 +/-0.3V (更好地减少)与限流电阻器结合使用被认为是防止闩锁的安全方法。 您的-0.7V 在我看来过高。
通过肖特基二极管(BAT54S 或其他)限制负向输入电压、并通过分压器(因数2或左右)进一步降低输入电压、这是一个诀窍。
但最好的解决方法是使用双极电源电压完全防止输入电压超过 OPAMP 的电源电压。 有时、使用 LM7705有助于增加一些余量。
Kai