This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4541布局回顾

Guru**** 2578705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3669, THS4541, ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170805/ths4541-layout-review-of-ths4541

器件型号:THS4541
主题中讨论的其他器件: ADC3660

您好!

我将 THS4541用于 AFE 至 ADC3669

请仔细查看我的布局、看看是否存在任何坦率的缺陷、我遵循了 EVK 布局、但希望从专家那里获得一些意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

     感谢您提供详细的原理图和布局片段。 一个问题是、预期的 VOCM_ADC1_AFE 的范围是多少? (不是  ADC3669、是 ADC3660?)

    此致、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    去耦电容器的安装不是最佳选择。 我强烈建议严格遵循数据表第12.2节中显示的布局示例。

    每个电源电压引脚必须靠近去耦电容。 这意味着去耦电容器必须位于 OPAMP 的两侧。

    2.使用四个采用最小封装(0603、0805)的相同100N... 2µ2 μ C/X7R 电容器。 完全按照布局示例中所示进行安装。

    3.不要并联不均匀的陶瓷电容器以进行电源电压去耦。 今天的陶瓷电容器显示出超低 ESR、这可能导致不均匀的陶瓷电容器之间出现高阻抗电阻。 这会导致产生阻抗最大值、在该最大值下、去耦能力可以完全分解。 就好像您在共振频率下根本没有安装去耦电容器一样。 猜猜 OPAMP 将以多大的频率振荡...

    如果要并联两个不均匀的电容器、请选择具有足够 ESR 的较大电容器 A 电容器。 例如、陶瓷电容器加上钽是一个很好的组合。 但是、如果您只想使用陶瓷电容器、例如因为您的应用在较高的环境温度下运行、您还可以将一个0R22/0603电阻器串联到更大的电容上。

    4.如果同一电路板上有多个 HF-OPAMS、我强烈建议在每个 HF-OPAMP 的电源电压线路中使用 Pi 滤波器。 我在设计中始终使用 π 型滤波器。

    遗憾的是、布局示例显示了一个错误:完全不建议在电阻器和电容器的焊盘中放置过孔。 这可能会导致严重的焊接问题、因为焊锡可能需要从焊盘流入过孔(毛细效应)。

    Kai