This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:二次谐波失真

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3091, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158790/ths3091-2nd-harmonic-distortion

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件: THS3491

您好!

您能告诉我、在图中所示的条件下、1MHz 和 Vo = 10Vpp 时的二次谐波失真的最小值/最大值是多少。 是什么?
作为背景、一位客户在类似条件下进行了测量、发现二次谐波失真=-62dBc。
数据表显示约为-75dBc、因此我想知道-62dBc 是否合理。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好!  

    在确定 HD2时需要考虑许多因素。 -62dBc 似乎低于典型值-75dBc、但测试设置中的一些小差异可能会说明这一点-您能否获得详细的设置和测量方法-请记住、您必须非常好地过滤输入以进行此测量。  

    此外、如果他需要更好的解决方案、THS3491旨在升级到 THS3091

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie、您好!

    除了 Michael 出色的回答之外、我还想与大家分享一下、对于 HD2等交流性能规格、性能可以与静态电流 Iq 相关联。  Iq 是在器件上测试的规格、具有最小/最大数据点。

    我继 Michael 的发言后、还将根据您的客户需求支持 THS3491作为一个选项。  如果您可以分享电路和测试设置详细信息、我们可以帮助您解决问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我们感兴趣的 THS3491 HD 图、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、Alec-San、

    感谢你的答复。

    我将与客户一起检查电路配置和测量条件。
    我希望您查看原理图等、但是否可以通过私人电子邮件回复?
    如果可能、请向我提供您的电子邮件地址。

    此外、是否可以在客户的测量条件(Vs =+/- 15V、G = 5、f = 1MHz、RL = 100 Ω、RF = 1k Ω)下获得 IQ 的最大/最小数据点?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、您好!

    我会向您发送消息、以便您可以直接向我发送电子邮件。  我知道并非所有客户都喜欢在线分享他们的原理图或问题。  我正在咨询我们的设计和验证团队、以了解您的最终问题的可能性、或者至少了解如何为您的客户提供最佳帮助。

    当我们通过电子邮件离线讨论此主题时、我将此帖子移至已解决。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    我已回复您的电子邮件、询问您的问题。
    另请对原理图和波形进行评论。

    请将此帖子移至已解决。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec-San:

    如果您能向我提供有关此事的最新信息、我将不胜感激。

    期待收到您的回复。  

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    您能否解释一下客户是如何测量1MHz 正弦信号的二次谐波的? 我提出这一问题是因为测量如此小的失真并不重要(正如 Michael 和 Alec 已经提到的)。

    客户是否确定谐波不是来自输入信号本身? 客户是否能够生成总失真低于80dB 的1MHz 正弦波? 什么显示了输入信号的失真测量?

    1MHz 正弦输入信号不仅在二次谐波上表现出极低的失真、而且在所有更高的谐波上表现出极低的失真、这一点很重要。 否则、不必要的互调失真可能会产生伪影、看起来像二次谐波。

    有意义的测量只能由(昂贵的)频谱分析仪与合适的预滤和后滤波结合执行。 同样、测量如此小的失真一点也不重要。   

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的支持。

    客户正在使用函数发生器输入1MHz 信号。

    客户也换了一个 ABA、确认了第二个 HD。
    这证实了器件之间存在性能差异。

    我想将我发送给阿列奇-圣的材料扩展给你。
    我可以给你的电子邮件地址吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishie-San、您好!

    我已向您的电子邮件发送了一个简短的回复。  请分享您能够在论坛上分享的任何相关信息;还请回答您本人、Michael 或 Kai 可能提出的有关测量设置和更广泛失真结果的任何问题。

    最棒的

    阿尔茨