This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:-2V VCM

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA241A, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169590/ina186--2v-vcm

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: INA241AINA190

尊敬的技术支持团队:

我一直在搜索能够支持-2V VCM 的电压、这与 INA186类似。

请您介绍一下吗?

Rsense 82Ω Ω 且双向。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    感谢您使用 E2E。

    具体而言、您希望在此处保持 INA186的状态(低 Ib、价格点等)? 遗憾的是、要在负区域电压中实现共模物质、需要在器件内部使用额外的电路、因此通常会以更高的价格出现。 您可以 在此处查看符合此共模规格的器件列表、但其中任何器件都不具有 INA186所具有的偏置电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、您好!

    感谢你的答复。  

    我正在研究 INA241A 1 (增益= 20)。  它的输入阻抗是如何的?

    1mA 时、分流电阻约为100Ω Ω、因此高阻抗更好。

    根据之前的 E2E、输入阻抗 MΩ 是通过"Iinput Bias current vs Comm-Mode Voltage"估算的吗?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118215/ina241b-input-impedance?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina241b#

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    是的、 您可以从这些相应图形的斜率推导出共模和差分输入阻抗。 请查看 此博客、因为它与您分享了有关此主题以及您在此应用中可能面临的挑战。  

    您能否在此处分享您希望测量的总测量范围? 您提到1mA、但这是您要在此处测量的电流范围的上限还是下限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、博客对我很有用。

    在~100Ω 80m Ω 分流器的高侧、总测量范围为1mA (最大值)和-1mA (最小值)。

    因此、输入端需要高阻抗才能进行适当的测量。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    明白。 鉴于此处的阻抗需求以及共模要求、我可能推荐的唯一解决 方案是您可能会在双电源下运行器件。 这需要使用一个带有基准引脚的封装、以 GND 为基准、然后分别将 Vs 和 GND 置于-2.5V 和2.5V。 通过将 GND 置于-2.5V、您可以有效地将共模电压曲线与 GND 一起向下移动、其中-2V 将根据建议值和最大值表处于有效共模范围内。 您可以在双电源模式下运行我们的大多数器件、但我们仅描述了单电源模式。   

    或者、您也可以在 仪表放大 器产品中找到其他解决方案。 遗憾的是、没有其他类似 INA186/INA190的电流感应放大器可支持此处所需的负共模范围。