This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2100:Vref 值

Guru**** 2818165 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169353/lmh2100-vref-value

器件型号:LMH2100

大家好、

对于 ADC 单端输入、ADC 获取的电压值应为 VOUT = IDET* RTRANS + VREF。 但是、数据表中未告知 VREF 电压。

查看  LMH2100方框图 VREF 应为 输出放大器同相输入端的 VREF 电压。

但是、在下表中可以看到 VREF=0和 VREF=2.7V 的测试条件。

查看 引脚功能表 REF 引脚类型作为输出类型、不清楚 VREF 值为何不是固定值。  它可以是0V 或2.7V

在此处请求您的指导  

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

      在输出摆幅测试中、Vref 是指基准引脚上的电压(而不是输出级同相引脚上的内部 Vref)。  当 Vref (REF 引脚上的电压)= 0时、使输出饱和至正电源轨、Vref = 2.7使输出饱和至负电源轨。

    当您将其用于 ADC 单端输入时、  不应在 REF 引脚上强制为0V/2.7V。 您需要使用以下任一配置进行连接:

    低通输出滤波器配置(图81) 的优势在于、它可以在 LMH2100关断时保持输出电压。  低通输出滤波器的一个缺点是串联电阻器 RS 限制了输出驱动能力。 当 ADC 输入阻抗不明显大于 RS 时、这可能会导致 ADC 读取的电压误差。

    您可以悬空 REF 引脚/根据用例从 OUT 向 REF 提供反馈

    谢谢、此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hruday、

    感谢你的答复。

    对于 ADC 单端输入、ADC 获取的电压值 为 Vout = IDET* RTRANS + VREF。  

    但是 在计算 Vout (Vout = IDET* RTRANS + VREF)时,应如何确定 VREF 值?  ADC 是否还需要检测 REF 引脚的电压?

    此致、

    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

      给你一两天时间、我会回来的。 我将在内部使用 Vref 值进行检查、因为数据表中未提及该值。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

      检测 VREF 引脚不需要 ADC。

    我认为下表中的内部 Vref =~0.3V。

    (Vout = IDET* RTRANS + VREF)在数据表中给出、以解释输出级、该公式可能不有助于估算 Vout、因为 Idet 仍然未知。

    您需要 按如下方式估算 Vout:

       VOUT =  Kslope (Pin - Pintercept)。

    因此、根据输入功率、Kslope 和 Pintercept 估算 Vout。

    如果您可以详细说明 您的应用、我可以为您提供更好的支持。

    此致、

    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您提供的信息、但我不太理解。 如果需要根据公式计算输出

    VOUT = Kslope (Pin - Pintercept) 

    然后、ADC 单端输入测量的 Vout 和 ADC 差分输入测量的 Vout 相差一个 Vref。 通过代式 Vout = Kslope (Pin - Pintercept)、应使用哪个 Vout 来计算引脚?  此外、如何确定 Kslope 和 Pintercept 值

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

       数据表中提到了不同工作频率的 Kslope、Pintercept、如下所示、您可以使用它们来估算 Vout。 您需要使用上述公式测量 ADC 单端输入的 Vout。

     

    此致、

    赫鲁日