This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:OPA547双向恒流源

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA593, OPA192, OPA182, OPA189, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: OPA593OPA192OPA182OPA189TLV3501

您好 TI 支持团队

我需要推导 高达+/-200mA 的双向恒流源、能否使用图14中的 OPA547与+/-15V 电源和0至10kHz 的 PWM 频率。

要获得负电流、我应该对电路进行哪些修改以获得-200mA、这是由 PWM 控制的?

该范围的输出电流分辨率是多少?

谢谢 n 此致

Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、  

    [引用 userid="386840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source ]要获得负电流、我应该对电路进行哪些修改才能获得由 PWM 控制的-200mA 电流?

    OPA547 和 OPA593有几种适用于该应用的功率放大器 IC、但我需要有关该应用的更多信息。  

    电流源将驱动哪些类型的负载? 什么是输出电压摆幅? 输出是方波还是其他模拟信号?  

    如果 PWM 输出信号是大振幅信号、请指定上升沿和下降沿时序要求。  

    [引用 userid="386840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source ]要获得负电流、我应该对电路进行哪些修改才能获得由 PWM 控制的-200mA 电流?

    假设 PWM 控制信号高于接地值、您可以使用电容器耦合输出以在接地以下生成 PWM 信号、如下面的示例所示。  

    [报价 userid="386840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source "]此范围的输出电流分辨率是多少?

    如果电路具有负反馈、则电流分辨率应非常出色。 例如、应用程序可以实现 Howland 电流泵来驱动 +/-200mA、请参阅随附的应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa441/sboa441.pdf?ts=1668445650080&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张炳旭

    /-脉冲 电流源的振幅应为+/-5V、精度为0.1ma、频率为0-10kHz、占空比为0%至95%。

    负载电流+/-200mA。 我们甚至可以增加到+/-2A

    我们已经开发了一个可编程单向恒流源、我已经完成了 OP547和 OP593数据表  

    OP593似乎是非常高的电流输出~8A。

    生成 PWM 脉冲以控制 DAC 是最难的部分。

    让我知道您的输入是基于 MOSFET 的驱动器还是功率运算放大器(Howland 电路)。

    谢谢 n 此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、  

    [引用 userid="386840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source/4407035 #4407035"] 脉冲电流源的振幅应为+/-5V、精度为0.1ma、频率为0-10kHz、占空比为0%至95%。

    10kHz 的脉冲周期为100us。 OPA547的压摆率为6V/usec、而 OPA593的压摆率为40V/使用。 为了使 PWM 的增量电压达到10V、OPA547的上升沿和下降沿将约为10V/6V/使用= 1.67usec。 这是否满足 PWM 脉冲边沿要求?

    现在让我们在 Howland 电流泵中试用 OPA593。 基于 MOSFET 的低侧双向电流源也应正常工作。  

    注意:我使用 OPA192作为反馈缓冲运算放大器。 您可以考虑在应用中使用 OPA189、OPA182或其他成本更低的零漂移运算放大器。 如果上升沿和下降沿具有严格的规格、您可以考虑将更快的压摆率、零漂移缓冲器用作应用的运算放大器。  

    e2e.ti.com/.../OPA593-Howland-PWM-200mA-Ipump-11152022.TSC

    [引用 userid="386840" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170760/opa547-opa547-bidirectional-constant-current-source/4407035 #4407035"]生成 PWM 脉冲以控制 DAC 是最难的部分。

    下面是一个生成10kHz PWM 信号的示例。 DAC 将是您的正弦波发生器、您需要从电流源(驱动电容器)或 MCU 生成10kHz 锯齿波形。  TLV3501是一款比较器、我们有许多比较器可供选择。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/overview.html?keyMatch=COMPARATOR

    e2e.ti.com/.../10kHz-PWM-Generator-11152022.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond  

    感谢您的输入、使用 DAC 或微控制器可以生成斜坡以及正弦波。 我将探讨相同的方法、因为 PWM 的频率和占空比必须根据用户的要求进行更改

    谢谢 n 此致

    Krishna.P.N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    OPA547也适用于双向电流源应用、但压摆率比 OPA593略低。 如果上升沿和下降沿没有特定要求、则两个 PA 都应满足电流要求。 正如您指出的那样、OPA547也许能够以高电流驱动。   

    我现在将关闭此查询。   如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    最棒的

    Raymond