This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:放大器的输出问题。 最大电压介于100mV 和600mV 之间

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171887/opa3s2859-ep-output-of-the-amplifier-problem-the-voltage-is-between-100-mv-and-600mv-max

器件型号:OPA3S2859-EP

您好!


OPA3S2859-EP (可编程增益互阻抗放大器)器件有问题。


使用的配置如图所示、其中:
VIN=+5V
-vbias =-5V
电源电压(VS+- VS-)= 5V - 0V
50欧姆时的输出。
SEL1、SEL0、LATCHA、LATCHB 可通过引脚进行配置。
使用的光电二极管是 Thorlabs FGA01FC。

没有光学信号的输出信号为100mV。 我有一个100mV 的偏移。
放大器在大约600mV 时饱和。
输出信号是否应该介于0和 VS-0.5之间? 为什么输出饱和至600mV?

谢谢  

Nicola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    您不能将+INPUT 和负电源电压引脚都连接到信号接地。 这样您就超出了共模输入电压范围。 在这种情况下、您需要通过双极电源电压为运算放大器供电、负电源电压引脚会看到负电源电压、而不是信号接地。

    最好参阅"EVM 用户指南"。

    Kai