This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333输出为~0V、在测量串行热敏电阻期间不符合我的预期

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170092/ina333-ina333-output-is-0v-and-not-meet-my-expected-during-measure-a-serial-thermistor

器件型号:INA333

您好、尊敬的产品线 工程师。

我的客户使用 INA333测量4串行热敏电阻的电压。 原理图如下所示。 电流为10uA、热敏电阻为1k、Rg 为560 Ω。 则 INA333的预期输出应为1.796V。 但是、我的客户说、当他安装所有4-INA333时、INA333的所有输出接近0V。 如果他只是安装 U4和 U5、U4或 U5、则输出看起来是正确的。 我检查了原理图和数据表。 客户的设计似乎符合数据表规格、不正确。

然后我进行仿真。 结果是、如果我移除 U2、U3和 U4并仅保留 U5、INA333 (U5)的输出完全符合我的预期。 U4的确切情况。 但是 U3 (移除 U2、U4、U5)和 U2 (移除 U3、U4、U5)无法通过仿真。   

您能帮助找出根本原因吗? 非常感谢!

此致、

Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    您能否指定 客户使用的 Vcc、Vee 和 Vref? 我可以为您仿真电路。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 为5V、VEE 为 GND、VREF 也连接到 GND。 感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    问题是:您大约有 Vcm = 2.5VDC、如果 V-I 电路配置正确、但您可能还需要建立 Vref 电压、请参阅仿真。 在下面的仿真中、我配置 Vref = 1.25Vdc、因为电路设计采用5Vdc 单电源轨。  

    当 Vcm = 2.5VDC 且 Vref = GND = 0V 时、Vcm 与 Vout 的线性关系如下所示。  

    当 Vcm = 2.5VDC 且 Vref = 1.25Vdc 时、Vcm 与 Vout 的线性关系如下所示。 使用该配置、您的输入信号会变宽(现在也包括负差分输入电压)、 VCM 和 Vout 范围会在线性工作范围内增大。 您可以决定适合您的应用的最佳 Vref。   

    关于上述工具、您可以通过以下链接下载模拟工程师计算器。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    封装是电路的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA333-thermistor-11102022.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond。

    感谢您的支持!

    否 2.5V/250k=0.00001=10uA。 不是10mA。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    好的、我很好。

     仿真正确。 如果您仍有问题、请告诉我。  

    最好。

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    对于底部1k 热敏电阻、我可以正确地对其进行仿真。 但对于顶部和第二顶部的1k 热敏电阻、仿真器无法运行。 可以再试一次吗? BTW、您有微信吗? 您可以将我添加到13816050423。 我们可以通过 wehcat 来讨论它以了解详细信息。 谢谢。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    您可以向我发送 Tina 文件吗? 您为 V-I 转换器模拟了哪些运算放大器?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 PSpice for TI 和 Idea 恒流源并将电流设置为10uA。 下面是我的文件。 我使用"偏置分析"功能。 对于底部和底部1k 热敏电阻、仿真可以运行并获得昂贵的结果。 但顶部和第二顶部的1k 热敏电阻无法进行仿真。   

    e2e.ti.com/.../INA333.DSN 

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    您需要建立正确的 VCM 模式并注意 INA333的输入范围、如下面的计算器所示、对于给定的 VCM 和 Vref 电压、请参阅红圈、Vmin 和 Vmax 以及 Vout_min 和 Vout_max 范围。  

    这是仿真。 10uA 表示 V 至 I 转换器的电流源。 Vcm = 2.5VDC 表示输入共模电压、因为您使用的是单电源轨。 还要注意 Vdifferent_input = Vin+- Vin 以及传递函数。  

    e2e.ti.com/.../INA333-with-4_2D00_thermistors-11102022.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    根据我的计算、即使共模输入电压为2.5V、INA333的第一级放大器仍不会以~89.3的增益饱和。 第一个放大器的输出应为~3.433V。 基准仅用于输出偏移。 那么、什么是根本原因?

    BTW、即使 我添加了1.25V 的基准电压、我也无法在 PSpice for TI 中成功运行仿真。

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、  

    我仿真了整个原理图、但看不到问题。  

    如您所示、上限和下限 VCM 电压约为2.5VDC。 如果差分输入电压为 Vdiff = 10mV、则 Vout = 10mV * 89.3V/V + 1.25V = 2.143V (假设 Vref = 1.25Vdc)。

    此外、请告诉我您的客户在 V 至 I 转换器中使用的运算放大器。 下面是一个示例、需要检查环路稳定性。  

    e2e.ti.com/.../INA333-_2B00_-OPA333-current-source-11112022.TSC

    [引用 userid="500928" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170092/ina333-ina333-output-is-0v-and-not-meet-my-expected-during-measure-a-serial-thermistor/4403354 #4403354"]该参考仅用于输出偏移。 那么、什么是根本原因?[/quot]

    VREF 不仅仅是 Vout 的偏移。 它还会影响输入差分电压、如下图所示。 对于 Vref、它会在 VCM 模式电压之上打开电路差分信号摆幅。 我已向您提供该工具、请查看其效果。 在更改 IA 的配置参数时,请注意标记的字段。 请一次更改一个字段、然后进行输入和输出比较。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    是的、你是对的。 INA333的输出为 Vo=Vd (1+100k/560)+Vref。 如果差分电压为负、且电源为单个正电压、则 VREF 限制差分输入电压。

    客户的 V-I 转换器是 MAX4238。

    对于客户应用、Vd 始终为正、然后 INA333的输出也应始终为正、即使 ref=0。  在本示例中、Vd=10mV 且增益=179.57。 VREF=0。 因此、输出应为 vo=1.796V。 但为什么某些 INA333没有输出?

    无论如何、我将在收到客户的 PCBA 板后尝试调试电路。

    感谢您的支持!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    [引用 userid="500928" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1170092/ina333-ina333-output-is-0v-and-not-meet-my-expected-during-measure-a-serial-thermistor/4404846 #4404846"]、因此输出应为 vo=1.796V。 但为什么某些 INA333没有输出?[/quot]

    如果 VCM 被放置在2.5VDC、Vdiff = 10mA、Vref = GND = 0Vdc、您应该得到下面仿真的 Vout。 请测量 PCB 上的输入和输出电压、并将这些测量值与我相关联。 我不知道电路是如何在 PCB 上实际配置的。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../customer_2D002D00_INA333AD_5F00_4.TSC

    您好、Ramond

     随附为客户电路图。 仿真结果不正确。 我比较您的文件和客户文件、发现 INA333在两个文件之间是不同的。 将客户文件中的 INA333替换为文件中的 INA333。 然后、仿真成功并满足我的预期。 正如我之前指出的那样、它与 REF 没有关系。 我将 REF 设为 GND、仿真在您的文件中运行良好。 那么、您能否分享一下您从哪里获得 INA333、或者您是否更新了 INA333的 pspice 模块? 非常感谢!

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    我现在知道原因。 您应该使用 TI 网站上的 PSpice 模型。 客户和我使用 TINA 的 PSpice 模型。 在我从 TI 网站上使用 PSpice 模型更新 INA333之后、客户仿真也成功并满足我的预期。 根本原因是 TINA 中的 INA333模型不正确。 感谢您的大力支持!

    此致、

    Bill