请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA219 尊敬的女士们:
我刚刚介绍了 INA219的工作原理、但我无法理解校准寄存器的功能以及它的一般工作原理。
如果我理解正确、我可以选择16V 或32V 的满量程范围。然后用12位来解决这个问题、以确定总线电压。 然后用12位来解决这个问题、以确定总线电压。 因此、最低电压分辨率约为7.8mV 或3.9mV。 但是、如果16V 或32V 是唯一的基准电势、则分流电压也必须以该基准为基准。 3.9mV 的分辨率对我来说似乎非常高、因为假设电流为2A、分流电阻为0.1欧姆、分流电阻器上的压降仅为200mV。 那么、我只有50个步长可供我使用? 我在这里犯了个错误吗?- 电流寄存器中的电流由以下公式在内部计算:(SHUNT_VOLTAGE * CALIBRATION)/4096。 但据我所知、校准是一个相当任意的值、因为它取决于最大电流的估算值。 但校准值如何依赖于估算值? 例如、如果我选择假设的最大电流为1A、分流电阻为0.1欧姆、那么我得到的校准值为13421... 但是、如果我假设最大电流为2A、则为6710... 假设值如何对我的测量结果产生如此大的影响。 同样、问题是:我的思维错误在哪里。
如果有任何帮助、我将不胜感激!
此致、
Werner Boecker