This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:输出饱和

Guru**** 2760495 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation

器件型号:INA826EVM
主题中讨论的其他器件:INA826

大家好、

您能为以下查询提供帮助吗?

"以前、评估板工作正常。 该评估板采用双电源供电。 然而、V-引脚稍微松动了一点、但我在通电(-15V)时将其重新连接到电路板。 我检查了所有连接、发现没有短路连接。 只是在重新连接 V-端子时、连接电源时有一点火花。

此处连接的是电路板的输入和输出。 输入为正弦、输出为饱和电压。 对于2/3板、我面临同样的问题、因为突然出现了误放情况、我在电源开启时尝试连接它。 "

您能帮助诊断问题吗?

谢谢你。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [引用 userid="510099" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation "]以前,评估板工作正常。 评估板采用双电源。[/报价]

    Rg 处的增益电阻器设置是多少? 如果 Rg 为开路或未连接电阻器、则增益= 1V/V、您的输出应遵循双电源轨的输入。

    您是否说即使重复先前的配置、EVM 也不再工作? 请重复前面的设置、让我知道电路在做什么。  

    [报价 userid="510099" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation "]您能帮助诊断问题吗?

    我需要有关您设置的更多详细信息。  根据示波器屏幕截图、您的输入为1Vpp @10kHz (蓝色波形)。 绿色迹线的测量值约为-14Vdc。 什么是绿色迹线? 在 a 和 b 测量节点之间的右上角、增量电压为19.90Vdc。 测量在哪里?

    您提到有3个板。 您能否比较工作单元与 非工作单元之间的电压节点?

    请向我提供更多测量信息、我将尝试了解正在发生的情况。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    以下是其他信息:

    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation/4386218 #4386218"> Rg 处的增益电阻器设置是什么? 如果 Rg 开路或未连接电阻器、则增益= 1V/V、您的输出应遵循双电源轨的输入。[/quot]

    增益为1、并且 RG 没有电阻器。  (请忽略右上角的值。) 请参阅以下连接:

    电源提供+15V 至 V+  
    -15V 至 V-来自电源
    REF 连接到 GND
    RG 没有电阻器  
    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation/4386218 #4386218">我需要有关您的设置的更多详细信息。  根据示波器屏幕截图、您的输入为1Vpp @10kHz (蓝色波形)。 绿色迹线的测量值约为-14Vdc。 什么是绿色迹线? 在 a 和 b 测量节点之间的右上角、增量电压为19.90Vdc。 测量在哪里?[/报价]

    输出电压(绿色曲线)不显示任何正弦波形。 输入蓝色曲线是正弦波形。 绿色曲线是来自 EVM (VO 节点)的输出电压。 当电路板工作时、它们从 Vo 节点获得1Vp-p 正弦波形。 现在它显示了-14V。  
    客户在电源接通时、重新连接 V-端子时看到火花。 由于第三个电路板的操作相同、似乎也损坏了。 是否有任何解决方案? 更换 INA826本身是否可以解决问题(或某些故障电容/电阻)? 或者购买新的 EVM 是否更合乎逻辑
    谢谢你。
    此致、
    Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    [引用 userid="510099" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166078/ina826evm-output-saturation/4387303 #4387303"]当电源开启时、客户在重新连接 V-端子时看到火花[/quot]

    根据您的描述、我觉得 INA826会受到某种程度的损坏。 您可以测量 Vo 到-V 导轨之间的电阻、并看到存在短路或低电阻。 当   您尝试在工作台上进行测试时、请在±15Vdc 时将电源轨电流限制为±100mA 左右。  

    我会用全新的仪表放大器替换潜在的不良 INA826 EVM。 更换 SOIC-8封装并不困难。 您所需要的只是热气枪和焊铁。 如果您没有热风枪、您可以尝试切断 SOIC-8的引线(小心)、使用焊锡芯清洁焊盘、并在 INA826的焊盘上重新焊接新部件。  或者、您也可以获得另一个 INA826 EVM。  

    封装是仿真示例。 如果差分输入为2Vpp 或类似值、Vout 的输出将跟随输入、在10kHz 时增益= 1V/V。  

    e2e.ti.com/.../INA826-Gain_2D00_1-10312022.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    我希望你的问题得到解决。  

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的  

    Raymond