This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158913/lmh32401-lmh32401

器件型号:LMH32401
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

如何设计或配置 LMH32401以将光电二极管(PD)配置用作电流源?

您是否有实际电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

     LMH32401的数据表 显示了从第20页开始的理想功能图:  

     还有一节关于使用电压源测试器件的内容:  

     您的光电二极管特征是什么(上升时间、电容和电流范围)?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    我使用光电二极管、颈动脉149si-d

    上升时间:?

    电容:典型值:2pF、最大值10pF

    反向暗电流:典型值:2nA、最大值10nA

     

    请查看数据表中随附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

     感谢您提供信息。 对于最大值为10pF 的2pF 电容范围、 数据表中对此进行了表征、该表将确定系统带宽:

     LMH32401器件的线性 µA µA 在高增益配置下约为65 μ A、在低增益配置下约为650 μ A。 光电二极管的光谱响应将决定范围(波长和功率的光敏性)。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您提供这些信息、除了提供的数据表外、您是否有使用 LMH32401的具体实用电路?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

     LMH32401是一款专用器件、推荐使用所提供的电路进行设置。 具体应用是什么?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    非常感谢您的回答。 我只需要设计一个用于光检测的跨阻放大器。 我需要 LMH32401的配置、重要的是 LMH32401的输入和输出兼容性。 输入是已知的、但输出是什么、有没有任何限制?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

     由于差分输出的好处、该器件通常会驱动 ADC、比较器并将其连接到 TDC 或 RF 变压器。 限制主要是由于输出负载和输出摆幅。 此器件不能超过大约27mA 的输出电流、并且其输出电压范围介于0.36至2.9V 之间。  

      下面是一个与 ADC 连接的示例(对于低频和两个器件相对放置而言、不需要50欧姆电阻器):

       

     此外 、在此链路中、我们为器  件提供了一个 EVM、该 EVM 具有一个变压器、用于将 LMH32401的差分输出转换为50欧姆单端连接。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    如果光电二极管的电容大于 LMH32401的输入电容、会发生什么情况?

    如果光电二极管的最小输出电流高于 LMH32401的最大输入电流?

    提前感谢!

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

      如果二极管电容大于数据表中指定的值、则不稳定的可能性可能会增加、具体取决于放大器输入端的输入电容大小。 这是因为 放大器在内部进行了补偿。  

      此外、如果输入电流大于每个增益配置的指定线性范围、则放大器将饱和、从而增加恢复时间。  最终结果是输出脉冲的扩大、导致系统响应中出现盲区。 为了防止这种情况发生、LMH32401具有一个集成钳位、当放大器检测到其节点进入饱和状态时、该钳位会吸收多余的电流并将其转移到正电源(VDD1)。 对于高达100mA 的输入脉冲、集成钳位可将脉冲扩展降至几 ns 以下。 当放大器处于低功耗模式时、钳位电路仍处于活动状态、从而保护 TIA 输入。  LMH32401具有两个内部钳位、一个快速恢复钳位和一个软钳位。 快速恢复钳位是光电二极管灌入光电流时的有源钳位。 当光电二极管提供光电流时、软钳位是有源钳位。  

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我想知道光电二极管输出电流是否高于 LMH32401的输入电流范围、TIA 将进入饱和状态、如果我们希望保持光电二极管、我们可以采取哪些措施来解决该问题?

    下一个问题是:我们能否在 LTSpice 中仿真 LMH32401?

    提前感谢您!

    BR、

    Siamack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

      您的输入电流范围是多少?  

      我们在 Tina-TI 和 PSpice for TI 中测试 LMH32401。 通常、在 PSpice 中工作的器 件可以通过以下链接中提供的网表/库文件插入 LTSpice 中:"设计和开发"选项卡下的网表/库文件、其中包含名为 LMH32401 for PSpice Library (修订版 B)的 zip 文件夹、但我们尚未测试此方法。  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

    是、在 LTSpice 中工作:

    e2e.ti.com/.../siamack_5F00_lmh32401.zip

    要了解如何将模型导入 LTSpice、请执行以下操作:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169799/opa2197-about-opax197-pspice-model-rev-d

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    问得好、我仍然不确定、因为供应商不确定光电二极管的输出电流。 但让我更深入地探讨一下这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

     感谢您在第三方仿真器中测试和验证 LMH32401!  

    您好、Siamack、

      听起来不错;当供应商提供此信息时、请随时更新该主题。 否则、如果输入电流范围完全超出器件的可用范围、那么交流耦合(环境光消除)是否是您的应用所需的设计选择?

    谢谢、
    Sima