This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC8101:LMC8101

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171592/lmc8101-lmc8101

器件型号:LMC8101

您好!

该运算放大器具有两个 V+引脚(和一个 V-引脚)。 为了正确偏置、我们是否需要将正电源电压连接到两个 V+引脚、或者一个可以悬空/接地?

谢谢、

NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    最糟糕的选择是将其中一个 V+接地(除非另一个 V+也接地、因为输入电源仅为负)。 这会使电源短路。

    根据仅使用 A1引脚作为 V+ 悬空 A2的 VSSOP 接合图、可以正常工作。

    最佳选择是将 A1和 A2同时连接到 V+电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Ron!