This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372:如何将滤波器的输出电压从0降至3V、从0降至10V、从而保持-3dB 的相同截止频率(60kHz)和阶数(三阶巴特沃斯滤波器)?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171881/tlv2372-how-to-step-down-the-output-voltage-of-the-filter-to-0-to-3v-from-0-to-10v-keeping-same-cut-off-frequency-60khz-at--3db-and-order-3rd-order-butterworth-filter

器件型号:TLV2372

您好!

  • 下面给出的电路输入是振幅为5V (0V 至10V)且频率为1.4kHz 的正弦波。  
  • 这是一个三阶巴特沃斯滤波器、截止频率为60kHz、-3dB
  • 在这里、我将获得5V (0V 至10V)的输出、截止频率为60kHz、为-3dB

问题说明:

  • 如何将滤波器的输出电压从0降至3V、从0降至10V、同时保持-3dB 的相同截止频率(60kHz)和阶数(三阶巴特沃斯滤波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahima、

    使用分压器 Rx/ry 替换2k67电阻器

    (Rx + ry)/ ry = 10/3

    1 / Rx + 1 / ry = 1 / 2k67

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    当我按照您提到的步骤操作时、无法在-3dB 处获得60kHz 的截止频率。

    因此、如果您提供电阻分压器网络和滤波器的确切值和电路、以便在-3dB 时输出截止频率为60kHz、输出电压为3V (输入为1.4KHz、正弦波为0至10V)、那将会非常有帮助。

    注意:请在电路的帮助下提供上述信息。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加到我提到的信息中:

    我已经完成了您的响应中提到的更改、但仍未获得所需的输出。

    电路:

    频率响应:

    瞬态响应:

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马希马

    -3dB 点对我来说接近60kHz。 分压器以.3V/V (-10.4dB)的比率对输入信号进行衰减、因此频率响应曲线上的-3dB 点将为-13.4dB:

    回想一下、只要 R1||R6 = R1_S1的等效电阻、则分频器不应更改滤波器响应

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahima、

    适合我:

    e2e.ti.com/.../mahima_5F00_low_5F00_pass.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TLV2372也是如此:

    e2e.ti.com/.../mahima_5F00_tlv2372.TSC

    Kai