This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 BPD 的 opa855、TIA

Guru**** 2538740 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172389/opa855-tia-for-bpd

主题中讨论的其他器件:OPA855

嗨、大家好。 我想设计一个用于 BPD 的 TIA, 所需的带宽(信号)高于1.5GHz,增益> 15000V/A,最小 NEP<10 pW/sqrt (Hz)。  我 准备使用 OPA855。   有人有想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计必须从预期的检测器电容开始。 ??