This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:相移问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172212/opa855-phase-shift-questions

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

 我目前使用 OPA855作为 第一级、然后我想级联两 级或三级 、但我遇到了一些困难。 有关相位的问题:调试 OPA855闭环带宽已达到2GHz、我的相移是否从图中移出120°?或者我是否要测量特定实验测试的输入和输出之间的特定相位偏移? 如果我 想在相位裕度下添加射频放大、如何计算由射频放大器引起的相移? 如果 第一  个射频放大器产生45°相移、最多只能再次级联一级吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kailyn
    是的、在2GHz 下运行 OPA855将导致大约120°的相移。 对于级联设计、如果您要单独闭合环路、则只需考虑单个环路的相位裕度即可确保每个级的稳定性、如果您的所有级均单独稳定、则整个系统也将保持稳定。 但需要考虑的一点是 、放大器的一级输入电容可能会影响前一级放大器的相位 (不过、由于您在级联级中有射频放大器、因此我假设其输入电容值非常小、因此不会对相位产生太大影响)。

    但是、如果您的设计有一个复合环路、在该环路中、您要将信号从一级的输出反馈到任何先前的级、那么在这种情况下、每个放大器的相移将会累加、您需要取所有的和 进行稳定性分析时需要考虑相移。

    此致

    ANANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您是否已运行 TINA-TI 仿真?

    您能否显示原理图?

    Kai