This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR300:什么#39;s 增益非线性和线性误差?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172217/xtr300-what-s-the-gain-nonlinearity-and-linearity-error

器件型号:XTR300

你(们)好  

XTR300数据表中有两个黄色符号、它们是否都是非线性参数?  它们是相同的吗?  

FAE、Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    XTR300可被配置为电压输出模式和电流输出模式。  

    是的、两者都指器件的非线性误差、 该误差被指定为与直线之间输出值跨度百分比的最大偏差。

    第一个规格用于电压输出模式、第二个规格用于电流输出模式、但在概念上它们是相同的。  

    电压输出模式增益非线性误差 为满  量程的典型值±0.01%、最大值±0.1%。 输入信号范围为0-4V。 满量程输出范围为 ±10V。  

    使用页面顶部的电路条件设置 XTR300:TA =+25°C、 VS =±20V、RLOAD = 800Ω Ω、RSET = 2kΩ Ω、ROS = 2kΩ Ω、 VREF = 4V、RGAIN = 10kΩ Ω、输入信号范围0V 至4V、且 CC = 100pF、除非另外注明。

      

    电流输出模式非线性误差 为满  量程的±0.01%典型值、±0.1%最大值;这是响应与直线的偏差。  输入信号范围为0V 至4V、满量程输出电流范围为 IDRV=±24mA。   

    使用页面顶部的电路条件设置 XTR300:  TA =+25°C、VS =±20V、RLOAD = 800Ω Ω、RSET = 2kΩ Ω、ROS = 2kΩ Ω、 除非另有说明、否则 VREF = 4V、输入信号范围为0至4V、CC = 100pF。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    好的、谢谢。

    BRS,Ω

    Hao