This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:+/-4kV ESD 额定值的设置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166095/opa454-setup-for--4kv-esd-ratings

器件型号:OPA454

您好!

OPA454的数据表显示、该组件可耐受+/-4kV ESD 人体放电模型应用。  您能告诉我们您的测试采用了哪种标准吗? 施加的脉冲数? 每个脉冲之间的时间?

感谢您的回复、

Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    OPA454 ESD 测试和认证 是在15年前完成的、有关它的信息仅限于我在产品存档和质量网页上可以找到的内容。

    我发现的有关 TI HBM ESD 的主要信息、请参阅内部文档"全球所有 TI 半导体运营部门、对于安装到设备后可从外部访问信号或电源输入或输出的集成电路、按照 IEC 61000-4-2标准规定了系统级 ESD 额定值"。 因此、TI 在执行 HBM、CDM 等时使用通用的行业标准程序和一组条件 ESD 测试。

    我找到了一篇有关 ESD 电路保护的 TI 文章、表2提供了有关 HBM ESD 测试的具体信息、尽管该测试仅达到2kV:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf

    我无法直接访问 IEC 61000-4-2、因为它是必须购买的文档。 以下是在线查找有关 IT 的一般信息的位置:

    https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_61000-4-2

    下面是 OPA454可靠性报告中的一张图片、其中显示了进行 HBM 测试的级别和结果:

    这是我能够找到的信息的范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的回答。

    遗憾  的是、OPA454似乎未按照 IEC 61000-4-2进行测试、IEC 61000-4-2建议在正电压中使用10个脉冲、在负电压中使用10个脉冲。

    我们将对您的芯片进行一些测试以确定其特性 、如果它不支持+/-4kV、我们将不得不寻找另一种解决方案。

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    您确切地需要4kV 的 ESD 额定值吗? 我问的原因是、如果可以触摸 OPAMP 信号、则 CE 标准要求能够承受8kV HBM ESD。 在这种情况下、您仍需要添加额外的 ESD 保护。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我需要 符合 IEC 61000-4-2标准的+/-4kV ESD 额定值。

    感谢您的消息、

    Julie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、  

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond