This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:有关输入阻抗的基本问题

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171668/opa828-basic-question-about-imput-impedance

器件型号:OPA828

您好!

让我向您提出一些有关输入阻抗的基本问题。

数据表5页中描述了该值、即1Tohm。

Q1)"差分"(Zid)和"共模"(ZICM)的含义是什么?

Q2)如何测量该值?  

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takumi、

    "差分"表示两个输入之间、"共模"表示每个输入到接地之间。

    另请参阅此博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/input-capacitance-common-mode-differential-huh

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suzuki - San、

    输入阻抗测量是作为运算放大器参数表征的一部分进行的动态测试。 特定的差分和共模直流输入电压变化应用于运算放大器测试电路、并测量相应的输入偏置电流变化。 可通过计算 ΔVi Ω ΔIb Ω 来得出输入阻抗的电阻部分。  此外、在设计产品时、首先通过高级仿真确定差分和共模阻抗、以确保其处于预期范围内。   

    感谢 Kai 为 Bruce 的运算放大器输入阻抗博客提供了链接。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、Thomas-San

    非常感谢您的友好回答!

    我很理解。

    此致、

    Takumi