This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相差分配置功率因数测量[3线输入、平衡负载]

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169172/three-phase-delta-configuration-power-factor-measurement-3-wire-input-balanced-load

主题中讨论的其他器件:ADS7142

下面是我的问题说明。  

根据要求、电源来自发电机(三相、差分配置)、需要测量有功、无功和视在功率。 根据客户、无需进行相位反转。 因此、我将把讨论搁置一边。

供参考、 之前版本的电路板具有一个 CT、用于测量全部三个(L1、L2、L3)的电流、然后通过差动放大器并直接在控制器内读取它。 对于电压测量、 有 ADC (ADS7142)和由控制器读取的值。
问题说明:下一版本的电路板必须计算有功功率、无功功率和视在功率。 要计算所有这些、我需要计算相位角、然后计算功率因数。 我在网上阅读时有几个想法、一个是在分压器和 CT 之后使用过零检测器、并计算相位角。 此外、其中一篇论文建议使用锁相环来确定相位角。 我的问题是
1.哪种方法很方便、我可以使用任何电路 
2.如果使用过零检测器,在何处连接检测器? (适当的电路图)
3、我只考虑两相(L1、L2)作为输入、这是否足以计算相位角。

[供参考、 它是3线输入、第3行用作参考。 负载已平衡]
该板具有控制器(以及浮点单元)、我更倾向于使用分立 式组件或更小的低成本 IC 来解决方案。 请提供有关如何继续进行功率因数计算的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您用于这些测量的控制器吗?

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    STM32G431C8T6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件来自 STMicroelectronics、请联系  STMicroelectronics 以帮助您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我第一次收到来自德州仪器的此类响应。 所有喀嚓鱼券:Bosheng Sun 先生 我的问题说明 很简单、我需要一个解决方案来计算相位角、从而升级现有的电路板版本。 但不幸的是、我很失望听到您的声音。  我的英语在解释问题时是不好的,或者我在解释问题陈述时不清楚,对不起,先生。 感谢您的宝贵建议。  我会请求 TI 团队指派另 一位 TI 专家来帮助我解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    很抱歉 、您没有收到您正在寻找的建议。 除非 E2E 论坛与特定的 TI 产品或产品系列相关、否则它不适用于一般设计问题。 这可能是你收到前一位专家相当简短的答复的原因。 我很抱歉,它可能会遇到严重的问题。

    我咨询过我们的电源设计专家、很遗憾、我们没有为您提供解决方案或产品建议。 但是、我要说、由于您的输入频率已知、我认为使用分压器并将其馈送到过零检测器、以及将 CT 信号馈送到 ZCD、应该可以为您提供计算相位角所需的所有信息。 这似乎是最简单的实现方式(除了使用微控制器之外)。

    很抱歉、我们无法为您提供更多帮助。 如果您对我们的任何产品的使用有疑问、请在 E2E 上联系我们。

    此致、

    射线