This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401RGTEVM:LMH32401RGTEVM

Guru**** 2796835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171485/lmh32401rgtevm-lmh32401rgtevm

器件型号:LMH32401RGTEVM
主题中讨论的其他器件:LMH32401

您好!

我想将评估套件的输出连接到另一个没有 SMA 连接器的电路板上的 ADC。 有人可以给我一些建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

    为了更好地了解最佳选择、您能否提供电路板/EVM 编号(如果可用)或您正在使用的 ADC 板的图像。

    -Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表 LMH32401 SBOS965中找到了该数字

    此处提供 了 EV 电路板的链接:

    https://www.ti.com/tool/LMH32401RGTEVM

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siamack、

    很抱歉、我指的是 ADC 板上可能的 EVM 编号、如果该编号包含您希望与该板连接的位置的一个或一个图像。

    此致、  

    Ignacio