This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9054:备选运算放大器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLV9054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1169301/tlv9054-alternative-opamp

器件型号:TLV9054
主题中讨论的其他器件:TLV9064

大家好、

我们的客户 正在寻找 TLV9054IPWR 的替代运算放大器。 根据我们的客户、理想失调电压大约为80uV、并且没有相位反转。

在数据表中、它没有提到任何有关相位反转的内容、因此他正在寻求有关该组件的替代组件的建议。 我已经检查了一些器件、例如 TLV9064、但找不到任何信息

反相。 您能否建议一款符合他要求的器件?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    要进行确认、是否要求最大失调电压需要约为80uV?  TLV9054和 TLV9064的最大偏移电压均为1.6mV。 如果客户需要如此低的失调电压、则需要使用精密运算放大器部件来满足该规格。  

    客户是否可以详细说明其他规格要求、以便我们帮助缩小建议范围? (即电源电压、所需的轨到轨、IQ 等)

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    此问题是否已解决? 我将最后一个回答标记为"TI 认为已解决"、但如果您有其他问题、请告知我们、以便我们帮助解决。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9054数据表中的图7-18和 TLV9064数据表中的图25显示、这些器件不会出现相位反转。

    在一般情况下、具有轨到轨输入的运算放大器不会出现相位反转。