This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:负电压高于正电压时、Vout 具有脉冲

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1171929/tlv3201-vout-has-a-pulse-when-the-negative-voltage-is-higher-than-the-positive-voltage

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件: TLV7011

大家好、

TLV3201上电时、负电压高于正电压、Vout 仍有脉冲。

这会影响正常操作、您能否 帮助确定原因并告诉我如何解决?

 

波形如下所示

 

谢谢  

此致

刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我无法很好地看到您的原理图和波形、因为它具有很低的分辨率。 但是、我猜是由于最小电源电压为2.7V、因此器件在斜升时尚未完全偏置、因此输出触发器会在上电阶段期间在电源达到最小 VCC 之前具有未知的输出状态。 这是较旧器件中的常见问题。 但是、如今、我们的较新比较器具有内部上电复位电路、该电路通过在上电期间强制输出进入已知状态来解决此问题。 请参阅:

    (1)[常见问题解答]上电复位比较器如何简化设计-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    您的速度和功率要求是什么? TLV7011具有260ns 的传播延迟、稍慢一些、但具有 POR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    遗憾的是、无法对示波器图和原理图进行解密。 请再次发布。

    正如 CHI 已经提到的、这是完全正常的。 正常的芯片在完全加电加上一定的时间使内部电路正确偏置前不工作。

    如果不需要的脉冲的振幅比完全提供电源电压的振幅小、那么"旧"比较器有一个简单的补救方法:添加一个需要最小输入电压进行切换的瞬态或开关级。 对于5V 系统:

    e2e.ti.com/.../lillian_5F00_tlv3201.TSC

    R1可替换为齐纳二极管。

    当然、此电路将改变相位、您需要交换比较器的输入。

    另一种补救办法是在比较器输出端添加一些低通滤波、以便在电路允许的情况下滤除脉冲。 或将晶体管逆变器与低通滤波相结合。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复!

    此外、您是否有任何推荐 的较新比较器可解决此问题、并与 TLV3201引脚对引脚兼容?

    谢谢  

    此致

    刘丽莲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian、

    您的速度和功率要求是什么? TLV7011具有260ns 的传播延迟、稍慢一些、但具有 POR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

     TLV7011是否与 TLV3201引脚相同? 我发现 TLV3201中有一个 GND 引脚、而 TLV7011中有 VEE 引脚。 TLV7011 VEE 引脚能否接地?

    谢谢  

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该主题、就像我们在这个离线状态上所说的那样。 谢谢大家。

    -Chi