This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:OPA 547偏移误差

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172626/opa547-opa-547-offset-error

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件:OPA551

您好!

我使用 OPA 551设计了一个零电阻电流表。 电源电压为+/- 15V。输出偏移在1mV 以内、通过向 非反相输入馈送小电压进行了微调。

现在、我用 OPA 547替换了 OPA 551、以获得更多电流能力。

我希望偏移略低于2mV。 实际上、在20个相同的电路板上、我们发现偏移约为 -当引脚1设置为 GND 时、输出端为7mV (所有电路板上相同)。 为了修整输出偏移、我们必须将7mV 馈入引脚1。

这是预期行为吗?  

此致

Rudolf Doelling  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudolf、

    没有原理图很难说。

    OPA551的输入偏置电流仅为20pA、而 OPA547为100nA。 这种高得多的输入偏置电流会导致电路中 OPAMP 的反馈电阻器上的压降更高、从而增加不需要的更高偏移电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rudolf、

    实际上、如果 OPA547电路中使用了高值电阻、则 Kai 提到的高得多的输入偏置电流会影响获得的输出参考电压偏移。 您可以分享您的电路图吗?

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程