This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119QML-SP:在 V+电源输入端使用齐纳二极管

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1172553/lm119qml-sp-use-zener-on-v-supply-input

器件型号:LM119QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM139-SP

客户希望使用 LM119-SP、但规格表明正电源输入不应超过接地引脚电压的16V。  在这种情况下、它们具有23.5V 电源、V-将接地。  

它们是否可以在正电源和 V+引脚之间串联10V 齐纳二极管、以将比较器电压降至可接受的电压?  有任何需要注意的问题吗?  

注意:它们通常会使用 LM139-SP、但由于交货周期长问题、因此需要采用替代方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    高于接地的16V 限制与输出级及其内部电平变化的方式有关。

    是的、它们可以添加一个串联的齐纳二极管、并添加一个附加的接地电阻器、以确保始终有一定的最小电流流流过二极管。

    只需确保在 V+引脚上添加完全旁路、因为现在电源是"软"的并且与电源大容量旁路分离。 当输出切换时、电源电流几乎会变化1mA、因此 V+引脚需要具有低交流阻抗。 因此、根据切换速率、我建议将10uF 和0.1uF 的并联旁路电容器连接到 V+以防止振荡。

    输入仍需要至少低于 V+ 2V、因此请确保其预期的输入范围不会超出输入范围(例如、+12V 高电源的+10V 限制)。